This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766M:I2S 数据错误校正/恢复

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5766M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/924008/tas5766m-i2s-data-error-correction-recovery

器件型号:TAS5766M

大家好、

我的客户在其扬声器应用中使用 TAS5766M、最近在视频和音频仍在流式传输时执行交流关闭/打开时遇到无法输出的问题。

他们的分析怀疑来自标量的解码 I2S 音频信号在监护仪交流关闭后不稳定。 如果 I2S clk/数据不稳定/损坏、我们的 TAS5766是否会触发保护机制来将音频输出静音、音频放大器是否会保持此音频静音状态。 当它们禁用 I2S clk/data、然后再次将此输出重新启用到我们的音频时、它将从静音状态恢复、并且音频输出可用。

因此、TAS5766在 I2S 信号不稳定/损坏时是否具有 IS 音频静音机制、以及当 I2S 信号恢复正常时如何自动恢复。

此致、

SK Loo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    如果 I2S 时钟再次恢复稳定、TAS5766可自动恢复。  

    当扬声器无法输出音乐时、请使用故障寄存器查看 TAS5766中发生了什么故障。 请参阅寄存器的数据表。

    BR

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix、

    我是否可以知道我们应该查看哪个故障寄存器?

    或者、您意味着我们读取所有寄存器状态以找出发生了哪些故障?

    要使用 PPC3进行读操作、我假设您是指进入"End System Integration (终端系统集成)"并选择"In-System Debugging (系统内调试)"来读取寄存器? 我们仍然需要 PPCMB 将 SDA/SCL/GND 连接到客户终端系统中的芯片?

    此致

    SK Loo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、SK Loo、

    请参阅数据表的第53页。  

    • 当 I2S 时钟恢复时、PLL 将被锁定、因此、您可以要求客户读取0x04寄存器以查看 PLL 是否被锁定。

    • 当时钟丢失或错误时、会发生时钟错误、从而使 TAS5766进入待机模式。 客户可以  
      • 第67页、读取0x5B、0x5E 以查看时钟错误

    BR

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    硬盘存储所有数据。 我遇到了类似的数据丢失问题。 我一直在使用 Windows 10操作系统、但 我的操作系统中没有安装数据恢复软件。 我尝试了许多可能的流程、但无法解决问题。 如果有人有任何信息、则向我建议。