This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:低输出功率

Guru**** 2533150 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/908770/tas5825m-low-output-power

器件型号:TAS5825M

你(们)好

我使用 TAS5825M EVM 来测试20W 以上的输出功率、但我的工程板上的输出功率仅为大约5W。

该寄存器是指 EVM 板上的寄存器。

具体配置如下。

请问是什么原因造成的?  

{ 0x01、0x00 }、//复位 DSP 和寄存器
{ 0x02、0x00 }、//BD 模式
{0x50、0x00}、
{0x60、0x07}、
{ 0x61、0x0B }、
{0x62、0x03}、
{0x63、0x08}、
{ 0x03、0x12}、
{CFG_meta_delay、0x05}、//睡眠5ms
{ 0x03、0x03 }、

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junjun、

    您能否参阅此应用手册的增益结构部分?

    http://www.ti.com/lit/an/slaa894/slaa894.pdf?ts=1590546535635 

    然后、您可以使用 PPC3的模拟增益和音量来进行功率调优。

    BR。

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Alix

    情况是这样、我使用 PPC3‘s 调试 EVM, 功耗正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junjun、您好!

    然后、请使用 PPC3转储完整的头文件或 cfg 文件以进行软件集成。

    不建议进行修改、因为加电序列集成在转储文件中。 不建议使用上述配置代码。

    获取此配置文件后、请按照 以下加电顺序执行 I2C 初始化:

    e2e.ti.com/.../TAS58x5-_2D00_Introduction-of-Register-Map-and-Power-on-Sequence.pdf

    BR、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Alix,

    根据您的建议、我使用 PPC3导出报头文件。 输入采样率为输入、音频模式为基本模式。 所有其他配置均为默认配置。

    但我自己的开发板上没有输出声音、寄存器0x68的状态为0x03。

    我的应用的采样率为32k。 下面是我导出的头文件。

    我还没有错过任何其他内容吗?

    谢谢!

    e2e.ti.com/.../tas5825m_2800_1_2900_.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     此外 、数据表上没有可选书籍或页面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junjun、您好!

    关于书籍/页面、请参阅本应用手册的附录: https://www.ti.com/lit/an/slaa786a/slaa786a.pdf?ts=1591074359608

    至于没有声音发出的合理原因、0x68=0x03表示 TAS5825的输出应该正常。 您可以在电感器之前观察波形、看看是否可以看到 PWM 波形。

    然后、如果可以找到 PWM、则应检查您的配置。 请共享.pppc3文件而不是头文件进行双检查。

    BR。

    Alix Wan。