请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:PCMD3180大家好、
是已提供的成本优化版本(仅限 PDM)。 如果是、请链接至正确的产品、谢谢。
如果尚未提供、是否有任何估计?
"TLV320ADC3140 能够进行8通道 PDM 至 I2S/TDM 转换。 此器件的成本优化版本即将推出、它也将是 PDM 输入。 同时、ADC3140可用于评估。"
BR
-Heikki
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
是已提供的成本优化版本(仅限 PDM)。 如果是、请链接至正确的产品、谢谢。
如果尚未提供、是否有任何估计?
"TLV320ADC3140 能够进行8通道 PDM 至 I2S/TDM 转换。 此器件的成本优化版本即将推出、它也将是 PDM 输入。 同时、ADC3140可用于评估。"
BR
-Heikki