This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254EVM-K:I2S DIN 降低从器件 DOUT 电平

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254, TLV320AIC3254EVM-K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/934669/tlv320aic3254evm-k-i2s-din-lowering-slave-dout-levels

器件型号:TLV320AIC3254EVM-K
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3254

尊敬的 Gents:  

我将 TLV320AIC3254用作模拟麦克风和扬声器与无线电模块之间的编解码器。

I2S 接口(DOUT/ WCLK/BCLK)上的帧 、因此 TLV 输出为0至3.3V。

当未连接到 TLV DIN 时、我的无线电模块到 TLV (模块 DOUT)的信号为0-3.3V、但连接时下降到0-500mV、因此我在 TLV 的模拟侧没有音频输出。

TLV 配置为主器件、采样率为16kHz。

我使用 TLV320AIC3254EVM-K 来测试配置。

我已检查以下内容:

- Page0 /寄存器32、D0设置为0 (DIN 用于中的音频数据)。

- Page0/寄存器54、使 D2-D1设置为01 (DIN 用于主数据输入或数字麦克风输入或通用时钟输入)

是否有人可以帮助了解接收到的信号降低的原因?

此致

布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruno、

    我认为外部 I2S 接口的开关位置没有设置。

    对于外部 I2S 接口、必须将 SW2.4开关设置为 OFF、并且必须通过 J14和 J15从 USB-MODEVM 连接数字输入。

    有关更多详细信息、请参阅 EVM 用户指南(www.ti.com/.../slau264);特别是介绍外部 I2S 接口的第2.2.1和2.4节。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    开发套件的主板存在问题、我移除了0欧姆电阻器 R19至 R22、现在可以正常工作。

    感谢您的帮助!

    布鲁诺