This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:是否使用 EQ 曲线调试了 tas2557?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557, TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/925890/tas2557-is-tas2557-debugged-with-eq-curve

器件型号:TAS2557
主题中讨论的其他器件: TAS2563

现在、我们必须执行一个项目。 喇叭的功率约为3W。 我们检查了贵公司的材料 tas2557是否符合要求、但规格未指定 IC 是否配备 EQ 曲线调整。 因此、请参考该具有 EQ 曲线的 IC。 我们是否可以打开工具进行调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack SU1、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注 TAS2557。

    是的、智能放大器 TAS2557支持 EQ 调节。 TAS2557具有可支持多种功能的集成 DSP、例如用于更大音频回放的扬声器保护算法、智能 EQ、双二阶滤波器/EQ、动态范围压缩以及各种系统保护机制(例如输出限制器和通道增益调节)

    您可以使用 PPC3访问所有调优和音频处理功能。 以下是一些可满足您需求的有用链接: 申请 PPC3快速入门指南智能放大器调优指南TAS2557用户指南

    此外、您还可以查看智能放大器 TAS2563、它通过增强的保护算法提供了更多特性。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    金高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack SU1、

    由于线程不活动、我必须很快关闭此线程。 但是、如果有其他观察结果、请随时发表您的问题或评论。

    感谢您使用 E2E。

    此致、

    金高