This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:设计帮助

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204EVM-K
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/934970/tlv320adc3101-design-assistance

器件型号:TLV320ADC3101
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3204EVM-K

您好!

目前、我正在设计一个 PCB、用于将 STM32F446ME 微控制器与该 ADC 相连。 我参考数据表中的典型应用:

如何选择上拉电阻器 Rp 的值? 假设 IOVDD = 1.8V、如数据表中所示。  

此致、

Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    I2C 上拉电阻器通常使用2.7kΩ Ω 至22kΩ Ω 的值。  由于与总线电容相互作用、较高的电阻器将具有较慢的上升时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢。 我使用以下原理图:

    但是、当我通过写入数据0x81 (从器件地址0x30、寄存器地址0x12)来测试寄存器时、它不起作用。 我使用示波器检查了 I2C 时序图。 结果如下:

    在上图中 、红线是 SCL 总线、蓝线是 SDA 总线。 我比较了 从 ADC 评估板(TLV320AIC3204EVM-K)捕获的 I2C 时序图。 我对发送的命令做了一些注释:

    您可以在 PCB 图中看到、从地址0x30发送后始终有一个高位"1"。 在评估板图中、有一个小尖峰、但它在达到2.0V 之前返回0V。我认为这与失败的 PCB 通信有关。 您知道这里会出现什么问题吗?

    此致、

    Arya