This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48580:增益输入电阻

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/916959/lm48580-gain-input-resistance

器件型号:LM48580

对于数据表中的增益输入电阻参数、我假设这是指最大外部上拉或下拉电阻值、而不是内部电阻值。 请确认。 在不悬空时、是否有任何原因不会将增益引脚硬接至 GND 或 VDD?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、James、

    您是对的、此参数指的是上拉和下拉电阻器。 正如您正确提到的、不严格连接增益引脚的唯一原因是处于浮动条件下。 它们应该被硬接至 GND 或 VDD。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。