This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:支持多通道 PDM 输入的类似器件

Guru**** 1372610 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/925622/tas2563-similar-device-with-multichannel-pdm-inputs-supported

器件型号:TAS2563

您好!

我正在寻找支持多通道 PDM 的智能音频放大器、并针对单声道音频应用推出了 TAS2563。 我是否可以知道是否有其他器件支持更多的 PDM 输入通道用于单声道和音频应用? 我似乎无法使用 TI.com 找到它

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo 您好、

    欢迎使用 E2E。 感谢您对智能放大器感兴趣。

    从我所见、我们的智能放大器中集成的 PDM 功能通常用于延迟回放和用于回声参考的 MIC 输入。 关于 具有多通道 PDM 的器件、 PCMD3180可能是您感兴趣的内容。 但是、该器件没有扬声器驱动器。它可能需要符合您的目标的系统设计。 您可以尝试数据转换器团队来查看他们是否有更好的解决方案。

    谢谢你。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    金高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    感谢您的回应和建议。 由于这是一个音频 ADC、对于扬声器放大器、如果我选择数字/智能放大器而不是传统的模拟音频放大器、会更好吗? 我的目标终端应用是用于便携式音频辅助的麦克风阵列波束形成应用。

    此致、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo 您好、

    根据您的系统要求、您可以决定智能放大器或传统模拟放大器。 通常、对于便携式电子产品、智能放大器在安全性、更好的音频输出和保护机制方面为开发人员提供了更多特性。 一些常用的智能放大器特性包括:

    • 欠压保护和限制器;它可以根据电源波动调整输出功率  
    • 扬声器保护;通过生成的扬声器模型、该器件可以播放 传统放大器更大的音频内容、而不会损坏扬声器
    • 用于音频处理的集成 DSP、例如多频带均衡器、智能 EQ 和 DRC、可实现更好的聆听体验
    • IV 检测功能、用于持续监控所提供的功率  
    • 可调节多级 内部升压 功能、可实现更高的功效和更高的功率输出
    • 热折返机制可解决长时间播放后的扬声器发热问题
    • 以及许多其他功能、例如噪声门/自动静音、数字增益等

    TAS2563的所有 特性均可在数据表和 产品页面上找到。 如果您对此有任何疑问、请告诉我。

    关于您的目标终端应用、我认为很难找到具有您所需麦克风阵列的智能放大器器件、因此它们可能应该单独实现、即 ADC/MIC 阵列和放大器。 TI.com 上提供了各种参考设计。 例如: https://www.ti.com/tool/TIDA-01454#2 可以帮助您处理麦克风阵列部件。

    感谢您联系 E2E

    此致、

    金高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo 您好、

    由于线程不活动、我必须很快关闭此线程。 但是、如果有其他观察结果、请随时发表您的问题或评论。

    感谢您使用 E2E。

    此致、

    金高