This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:TPA3116D2

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2, TPA3116D2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/918257/tpa3116d2-tpa3116d2

器件型号:TPA3116D2

大家好、

能否 将多个 tpa3116d2可用模块组合到一个中?

我能否使用两  个单声道 TPA3116D2EVM 板来实现200W 输出?

 TPA3116D2EVM 的说明

 "该评估模块还可配置为采用 PBTL 模式的100W D 类单声道音频放大器。"

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPA3116可配置为 PBTL 以实现高功率。 但这些通道不能与多个器件连接在一起。

    此致、

    Derek