https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/925912/tas2770-tas2770-i2s-configuration
器件型号:TAS2770您好!
我们有一个 TAS2770音频放大器连接到 Nordic Nrf52832 µC 的 I2S 输出。
但扬声器输出上没有任何内容(所连接的示波器屏幕上呈绿色显示)
我已经配置了 nRF52、可以看到 I2S 信号(FSYNC 为黄色、LBCLK 为蓝色、SDIN 为紫色)。
我写入 TAS2770寄存器:
I2C0_WriteReg (TAS2770_address、TAS2770_BOOKCTL_PAGE、0);//第0页
I2C0_WriteReg (TAS2770_address、TAS2770_BOOKCTL_REG、0);//书籍0
I2C0_WriteReg (TAS2770_address、TAS2770_SW_RST、1);//软件复位
NRF_DELAY_ms (1);
I2C0_WriteReg (TAS2770_address、TAS2770_TDM_CFG_REG0、0x06);// 48kHz、自动 TDM 关闭、 帧从低到高开始
I2C0_WriteReg (TAS2770_address、TAS2770_TDM_CFG_REG1、0x02);//偏移= 1、在 SBCLK 上升沿上同步
I2C0_WriteReg (TAS2770_address、TAS2770_TDM_CFG_REG2、0x30);// TDM 立体声、字= 16位、帧= 16位
I2C0_WriteReg (TAS2770_address、TAS2770_TDM_CFG_REG3、0x10);//右侧通道= TDM 插槽1、左侧通道= TDM 插槽0
I2C0_WriteReg (TAS2770_address、TAS2770_Play_CFG_REG0、0x01);// 11.5dB 增益5.32Vpk
I2C0_WriteReg (TAS2770_address、TAS2770_CLK_CFF、0x08);// sblk 与 FS 的比率= 32
I2C0_WriteReg (TAS2770_address、TAS2770_PWR_CTRL、0);//在启用 I、V 的情况下启动音频回放
是否存在不良的配置?
这是 TAS 2770寄存器的读数。
TAS2770寄存器0x0 = 0x0
TAS2770寄存器0x1 = 0x0
TAS2770寄存器0x2 = 0x0
TAS2770寄存器0x3 = 0x0
TAS2770寄存器0x4 = 0x0
TAS2770寄存器0x5 = 0x0
TAS2770寄存器0x6 = 0x0
TAS2770寄存器0x7 = 0x6
TAS2770寄存器0x8 = 0x0
TAS2770寄存器0x9 = 0x8
TAS2770寄存器0xA = 0x6
TAS2770寄存器0xb = 0x2
TAS2770寄存器0xc = 0x30
TAS2770寄存器0xd = 0x10
TAS2770寄存器0xe = 0x0
TAS2770寄存器0xF = 0x2
TAS2770寄存器0x10 = 0x0
TAS2770寄存器0x11 = 0x4
TAS2770寄存器0x12 = 0x6
TAS2770寄存器0x13 = 0x7
TAS2770寄存器0x14 = 0x8
TAS2770寄存器0x15 = 0x14
TAS2770寄存器0x16 = 0x76
TAS2770寄存器0x17 = 0x10
TAS2770寄存器0x18 = 0x6e
TAS2770寄存器0x19 = 0x1E
TAS2770寄存器0x1a = 0x58
TAS2770 reg 0x1b = 0x1
TAS2770寄存器0x1c = 0x14
TAS2770寄存器0x1d = 0x4e
TAS2770寄存器0x1E = 0x0
TAS2770寄存器0x1f = 0x0
TAS2770寄存器0x20 = 0xFC
TAS2770 reg 0x21 = 0xb1
TAS2770寄存器0x22 = 0x0
TAS2770寄存器0x23 = 0x0
TAS2770寄存器0x24 = 0x0
TAS2770寄存器0x25 = 0x0
TAS2770寄存器0x26 = 0x40
TAS2770寄存器0x27 = 0x8d
TAS2770寄存器0x28 = 0x50
TAS2770寄存器0x29 = 0x79
TAS2770寄存器0x2a = 0x30
TAS2770寄存器0x2b = 0xa1
TAS2770寄存器0x2C = 0x0
TAS2770寄存器0x2D = 0xa4
TAS2770寄存器0x2e = 0x80
TAS2770寄存器0x2F = 0x2
TAS2770寄存器0x30 = 0x5
TAS2770寄存器0x31 = 0x0
TAS2770寄存器0x32 = 0x81
TAS2770寄存器0x33 = 0x0
TAS2770寄存器0x34 = 0x0
TAS2770寄存器0x35 = 0x0
TAS2770寄存器0x36 = 0x0
TAS2770寄存器0x37 = 0x0
TAS2770寄存器0x38 = 0x0
TAS2770寄存器0x39 = 0x0
TAS2770寄存器0x3a = 0x0
TAS2770寄存器0x3b = 0x0
TAS2770 reg 0x3c = 0x8
TAS2770寄存器0x77 = 0x17
TAS2770寄存器0x7d = 0x10
TAS2770寄存器0x7E = 0xdc
寄存器0x77在0x17读取、因此 FS_RATE _V =错误条件。 为什么会出现此故障? 它是如何触发的?
感谢你的帮助。
Eric