This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557EVM:PPC3设置

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/907400/tas2557evm-ppc3-setting

器件型号:TAS2557EVM

生成了2个 PPC 文件、用于监控温度、

播放相同的音乐、一是温度始终保持相同的水平、二是差异很大。 是什么导致了这种结果?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chronsty、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    我们的团队将查看此主题并尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christy:

    这两个文件之间有何区别? 您是否使用相同的扬声器字符数据?
    如果 char 数据或处理设置(如保护或 EQ)不同、则相同音频文件的输出将发生变化。

    在采集时、估计的偏移也不同。  

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    两者基于同一个扬声器开关、具有不同选择智能低音的扬声器、扁平扬声器手动调节 EQ。 我们想知道是哪种配置导致了这种差异。 由于有时我们看到温度超出限制、因此我们不知道它是否会损坏采用该配置的扬声器。 如何比较两个 PPC3文件?

    谢谢!

    Christy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christy、

    您是否成功执行了扬声器特征评定? 您使用的扬声器是什么?
    您能否指定温度何时超过限制? 例如设备配置、正在播放的音频

    您能否共享您的 ppc3文件、如果可能、您将使用的音频文件进行验证?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    特征评定过程成功运行、但发现线圈温度高于扬声器规格、超过100C、但我们将温度限制设置为85C。 是什么导致了这种情况以及如何调整?

    我通过邮件向您发送了 PPC3文件、似乎无法在此处附加。

    谢谢!

    Christy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christy:

    我正在通过我们内部的电子邮件主题进行跟进。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器