This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:PCM5121

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/917481/pcm5121-pcm5121

器件型号:PCM5121

该图是 PCM5121数据表中的参数、请分享这些数据的测试条件。 输出阻抗、输出电压或功率、 测试电路  等

PCM5121参数:

动态范围:106dB

SNR:106dB

THD:-92dB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所有条件、包括输出负载和电源值、都可在电气特性表中找到、如下所示:

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    线性输出的输出电压或功率是多少?此处的说明不清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    标称2.1VRMS 输出的额定输出为-1dBFS。  这意味着输出为2.1VRMS 的90%。  

    注释(2)显示了10kΩ Ω 的输出负载接地、但还有一个额外的470Ω Ω 串联电阻。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    如果我在测试点 TP16处连接音频测试设备 AP、 是否需要连接10kohm 的负载电阻并确保此处的输出电压为1.89V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、如果有10kΩ Ω 或无负载、性能将大致相同。  如果您提供-1dBFS 输入信号、则输出将约为1.89VRMS。