This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 PDM MIC 的音频编解码器

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: PCMD3180, TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/934225/audio-codec-for-pdm-mic

主题中讨论的其他器件:PCMD3180TLV320ADC6140

您好,

我需要一个 ADC 芯片、该芯片能够将2.4MHz 的 pdmclk 输出到数字 MIC、并能够正确分析 MIC 的数据信号并将其转换为 IIS 或 TDM。 不首先考虑其他参数。 TI 是否推荐使用芯片?

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    产品系列中有许多 ADC 和编解码器、可提供 PDMCLK 并将数字麦克风输入转换为 I2S/TDM。 PCMD3180是我们最新系列器件中的一个选项、支持多达8个数字麦克风输入、具有校准功能和灵活的双二阶滤波功能。 这可能是一个很好的开始! 如果您还需要一个 DAC 并且只需要1或2个 DMIC、则可以考虑使用编解码器。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    目前、我使用 tlv320adc6140、无法在2.4Hz 的 pdmclk 下采样。 我已经查看了 pcmd3180。 配置类似于 adc6140的配置。 它能否实现此功能。

     此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、PCMD3180本质上是 TLV320ADC6140的仅数字麦克风版本。 对于 PDMCLK、2.4MHz 不是48kHz 的支持倍数。 不过、您必须在2.4MHz 下运行是否有特殊原因? PCMD3180必须生成一个与 ASI 时钟同步的 PDMCLK、并且在给定可用的抽取率时、只能使用特定的倍数/子倍数。 例如、您可以在2.8224MHz 下运行 DMIC、而不会出现任何问题。

    最棒的

    Zak