This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6120A2:单电源电压的绝对最大额定值

Guru**** 2391355 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6120A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/927691/tpa6120a2-absolute-maximum-rating-for-single-power-supply-voltage

器件型号:TPA6120A2

您好!

对于单电源电压、绝对最大额定值为9V 至33V。 另一方面、建议的工作条件为10V 至30V。
那么、如果以9V 和33V 的电压 usignal TPA6120A2、音频信号输出是不是吗?
当然、无需保证电气特性。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    遗憾的是、在这些条件下、我无法提供测试数据。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan - San、

    感谢你的答复。

    我知道。

    此致、
    加藤