This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2013D1:VN 输出集成本底噪声

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2013D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/908114/tpa2013d1-vn-output-integrated-noise-floor

器件型号:TPA2013D1

大家好、  

在数据表上、我可以看到 VN 输出集成本底噪声@AV = 6dB (2V/V)、VN 输出集成本底噪声@6V/V、10V/V 时的增益如何?  gene-qiu@ti.com

此致、

基因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    6V/V 和10V/V 时的集成本底噪声电平(通常)分别为36uVrms 和40uVrms。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的回答。   

    您能否详细解释哪些因素会影响输出集成噪声级别? 由于 TPA3130的 VN 为65uV、而在 TPA3131中、增益=20dB 时 VN 为70uV、与 TPA2013D1相比。

    此致

    基因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene。

    这通常与器件中的内部活动相关。 由于 TPA3130和 TPA3131是立体声器件、因此它们在 IC 内部具有更多的内部调制块和活动。 TPA2013D1是一款单声道器件、因此其调制块更少。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.