This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1773:VCOM 输出

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/927531/pcm1773-vcom-output

器件型号:PCM1773
主题中讨论的其他器件:PCM1754

您好!

我的理解是否正确、即 Vcom 引脚(7引脚)可用于偏置外部滤波器、如 PCM1754?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato-San、

    正确、VCOM 节点可用于偏置外部电路。  请注意、与 PCM1754类似、该节点具有高阻抗、并且电流驱动能力有限。  如果存在任何电流负载、您仍需要缓冲输出。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    感谢您的快速响应。

    我知道。

    此致、
    加藤