This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2906C:关于4通道模拟输出

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2906C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/927127/pcm2906c-about-for-4ch-analog-output

器件型号:PCM2906C

您好!

关于 PCM2906C 上的4通道模拟输出、我的客户提出了一个问题。

它们将使用两个 PCM2906C 进行4通道模拟输出。 (USB 数据通过集线器从 PC 发送。)

 

(问题)

PCM2906C 能否支持多通道 USB 音频?

我认为它不能支持多通道 USB 音频,因为 PCM2906C 的固件经过硬编程。

我的理解是正确的?

 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    我们的 USB 编解码器适用于 Windows 驱动程序、但没有单独的驱动程序。 我不认为有办法直接将多条总线上的 USB 音频与驱动器混合在一起、但我发现另一篇文章讨论了这一点、可能涉及其他应用: https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/2493。 我希望这对您有所帮助!

    最棒的

    Zak