This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:噼啪噪声

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/934564/tlv320aic3104-q1-pop-noise

器件型号:TLV320AIC3104-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3104

大家好、

我的客户现在在其项目中使用 TLV320AIC3104。 发现了一些问题。

首次连接呼叫时将出现一个弹出音频、在挂断前将出现此弹出音频。

在通话过程中、没有噼啪噪声。

客户现在使用 I2S 和42寄存器设置延迟4S。 但它仍然不工作、并且具有杂音。

请问您对此有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amelie、

    您能否澄清是否在录制或播放路径中发现了噼啪噪声? 是否在线路输出/HPOUT 上找到 PoP? 有多种方法可以减少弹出、但首先我们需要确定弹出的位置。 此外、虽然我们可以最大限度地减少这些器件中的弹出、但我们无法完全消除它们。  


    此致、

    Aaron