This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4811:数据表未#39;t 指定电容器类型

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/927776/lm4811-datasheet-doesn-t-specify-capacitor-type

器件型号:LM4811

大家好、

真正奇怪的是、在应用原理图中、大多数电容器都是极化的、因此无论谁阅读数据表、都会觉得自己 应该使用钽电容器  

数据表第13页也对其进行了说明  

"不同类型的电容器(钽、电解、陶瓷)具有独特的性能特征、可能会影响整体系统性能。"

钽的性能是否优于陶瓷?

为什么数据表中没有明确说明性能测试? 我所需要的只是因为成本而使用陶瓷、但我觉得它对 IC 可能不是很方便、所以有什么帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanna、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    LM 器件的大部分对电压变化很敏感。 其中一些器件在使用它们的不同应用中会受到温度变化的影响。 使用钽电容器将确保电容器值不会随温度或电压增量而变化。 这将确保电压(尤其是电源上的电压)稳定。

    如果选择了陶瓷电容器、则必须确保电容响应在所有工作温度和电压范围内的变化不超过20%。 它们可与 LM4811搭配使用、但我建议查看电容器数据表、以确保即使温度/电压发生变化、电容器降额响应对于电路来说都很好。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.