This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC24K:音频编解码器的接地方案

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/927553/tlv320aic24k-grounding-scheme-for-audio-codec

器件型号:TLV320AIC24K

您好!  

我们在板上的级联模式下使用三个 TLV320AIC24KIPFBG4音频编解码器、具有麦克风输入和150欧姆音频输出。

由于电路板上没有单独的模拟接地、因此我们将这些音频编解码器作为数字接地参考。  

 

我们无法满足电路板上的数据表建议(如下面的快照所示)。  

  • 此编解码器是否需要保持两个单独的接地(AGND 和 DGND)?
  • 考虑到不可能有单独的模拟接地、将音频编解码器引用到数字接地会产生什么影响?

 

等待您的回复。

此致、

Archana Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archana、

    我没有看到随附的图片。 是否可以重新发送此信息?

    将 AGND 引脚直接连接到 DGND 平面可能会引入一些外部噪声、因为 DGND 通常是两者中较高的噪声。 理想情况下、电路板上的 AGND 和 DGND 接地平面应分开、并且应仅在尽可能靠近 TLV320AIC2x 的位置短接。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Aaron!

    请参见下图、

    如果 DGND 噪声耦合到模拟编解码器运行、会有什么影响?

    由于我们没有板载 AGND、因此我们被迫将音频编解码器参考为 DGND。  我们确实需要对这一角度的偏差进行澄清。

    此致、

    Archana Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archana、

    当然可以! 老实说、很难准确地说会产生什么影响。 最终、来自 DGND 的噪声会耦合到模拟部分、并进入器件的模拟输入端、从而降低性能。  

    为了防止这种情况发生、我们强烈建议遵循数据表中的建议。  


    此致、
    Aaron