This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1753:如何使用具有默认设置的 PCM1753

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1753, PCM1753-Q1, PCM1754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/909672/pcm1753-how-to-use-pcm1753-with-default-settings

器件型号:PCM1753
Thread 中讨论的其他部件: PCM1754

您好!

根据 PCM1753数据表、即使内部寄存器不能使用 ML、MC 和 MD 引脚访问、PCM1753似乎可以正常使用默认设置、但我的理解是否正确?
如果是、ML、MC 和 MD 引脚是否可以保持悬空? 对于这些引脚、PCM1753-Q1具有带内部下拉的施密特触发输入。 那么、您能否确认一下、以防万一?
此外、如果您有任何疑问、请告诉我。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    如果在默认配置下使用器件、则 PCM1753不需要任何编程。  该器件不需要配置。

    如果您不使用 SPI 端口、我建议您将 ML 连接到 VCC。  MD 和 MC 引脚可保持悬空。  您还可以考虑 PCM1754。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    感谢您的快速回复。

    我知道。

    此致、
    加藤