This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3107:电源序列检查

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/927514/tlv320aic3107-power-sequence-check

器件型号:TLV320AIC3107

大家好、

客户希望与我们再次核实 TLV320AIC3107的电源序列。

以下是客户捕获的内容、IOVDD = DVDD = P_1V8_A、AVDD = P_3V3_AUD

如果 AVDD 的电压比 DVDD 高1ms、有什么问题?

经过客户测试的 MIC 和扬声器功能正常、但担心电源序列是否会导致大规模生产问题、非常感谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    感谢您的支持! 该器件能够很好地承受电源定序。 但是、这并不意味着不会出现任何意外情况。 话虽如此、理想的电源序列是同时为所有电源供电。 先给数字电源(IOVDD/DVDD)上电、然后再给模拟电源(AVDD/DRVDD)上电可能会导致备用电源情况、其中 AVDD/DRVDD 将加电至接近 DVDD。

    如果模拟电源连接到用户系统中的其他组件,则它们可能具有有效电压,并将通过 IOVDD/DVDD 电源消耗电流。 如果提供 IOVDD/DVDD 电压的器件无法处理额外的负载,则可能会崩溃,从而导致系统级难题。 编解码器内部在 IOVDD/DVDD 和 AVDD 之间导电的路径不能用于提供高电流、如果电流明显较高、可能会导致可靠性问题。

    AVDD 通电后、编解码器将恢复正常运行、并且不会出现备用加电情况。 如果生成编解码器输入的电源没有上述挑战、系统将按预期正常工作。

    此致、

    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的丰富反馈!

    祝你度过美好的一天!

    Andrew