This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:针对32kHz 采样率对器件进行编程

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/933585/tas2557-programming-the-device-for-32khz-sampling-rate

器件型号:TAS2557

通过使用 TAS2557、我们希望将我们使用的采样频率从44.1kHz 修改为32kHz、以提高与软件库的兼容性。 我们注意到:

  • PurePath 控制台不专门提供32kHz 配置文件或附近的任何内容;
  • 根据数据表、理论上支持该采样频率没有问题

是否有方法将此部件编程为使用32kHz? 请提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajayt、

    我们直接从客户那里收到了同样的请求。 我们已经提交了软件团队的帮助、以便创建 PPC3的 Beta 版本、并可选择使用32KHz 采样率。 我们正在紧急处理此案例、因为我们知道客户面临压力。 当我收到团队的回答时、我会回来。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajayt、

    我的同事在下面的 e2e 线程中提供了有关这方面的更多详细信息:

    https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/p/931183/3451996#3451996

    我现在要关闭这个线程。 但是、请随时发表有关此问题的其他问题或评论。 我们很乐意为您提供帮助。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.