请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS2557 通过使用 TAS2557、我们希望将我们使用的采样频率从44.1kHz 修改为32kHz、以提高与软件库的兼容性。 我们注意到:
- PurePath 控制台不专门提供32kHz 配置文件或附近的任何内容;
- 根据数据表、理论上支持该采样频率没有问题
是否有方法将此部件编程为使用32kHz? 请提供任何帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ajayt、
我的同事在下面的 e2e 线程中提供了有关这方面的更多详细信息:
https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/p/931183/3451996#3451996
我现在要关闭这个线程。 但是、请随时发表有关此问题的其他问题或评论。 我们很乐意为您提供帮助。
此致、
Luis Fernando Rodríguez S.