This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:将基于 USB 的音频实现到至强 SoC 的原理图审阅

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A, PCM2912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/909529/pcm2912a-schematics-review-for-implementing-usb-based-audio-to-xeon-soc

器件型号:PCM2912A
主题中讨论的其他器件: PCM2912

您好!

我使用 PCM2912A 向 Xeon SoC 提供基于 USB 的音频。 请查找包含查询的原理图。

音频输入和输出来自和连接到 VPX 背板。

请提供建议。

谢谢、此致、

Nihar

e2e.ti.com/.../Xeon_5F00_card_5F00_20200402_5F00_Audio.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nihar、

    我已经查看过您的原理图、没有发现任何问题。 若要在 PDF 中回答您的评论、请执行以下操作:

    1) 1)如果我们假设 VBUS 高达5V、那么在 REC 和 PLAY 上的 LED 电流看起来会是~4mA、因此应该不会出现问题。 但是、您选择的 LED 看起来像是用于以接近20mA 的电流驱动的(这就是测试规格所依据的值)、因此您可能只需要确认4mA 足以满足您的需求。

    2) 2)不需要电解电容器、它们在100uF 值时很容易找到、但您使用的聚合物电容器看起来也不错、并且应该仍然具有低电压系数、从而保持低失真。

    3) 3)输入端的薄膜电容器的质量也很好。 我在我们的一些高性能 EVM 上使用了类似的电容器、它们具有出色的失真特性。  

    4) 4)微偏置引脚用于为您连接的麦克风供电。 如果您通过背板上的其他方式为麦克风供电、则可以使该引脚保持悬空。 另请注意、PCM2912是单声道输入、因此、如果您有左右声道麦克风、则需要在输入 PCM2912之前对这些信号求和。

    5) 5)该器件无需分离接地平面、因此您可以选择一个接地。 只需确保您遵守良好的布局规范、并在整个电路板上保持良好的接地层连接。

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我!

    最棒的

    Zak