This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770EVM:无法将扬声器驱动至其额定功率(3W)

Guru**** 2580365 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/916978/tas2770evm-not-able-to-drive-a-speaker-to-its-rated-power-3w

器件型号:TAS2770EVM
主题中讨论的其他器件:TAS2770

我的问题与我在驱动 EVM TAS2770额定功率为3W 的扬声器时面临的问题有关。  扬声器的额定功率为3W、阻抗为8 Ω。 我使用 10V 电源为 EVM 供电。  PPC3控制台上的音量控制设置为0dB、放大器电平设置为21dBV。 实际问题是、当我监控扬声器电流时、我可以告诉扬声器功率仅为1.5W 而不是3W。 我想知道、PPC 3或 EVM 中有一些设置会限制扬声器输出以其额定功率驱动。  您能否就此提供支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anuradha、

    我们的团队将对此进行研究、并将尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anuradha、您好!

    您可以共享设备配置吗? PPC3或 cfg 都可以。

    如果您还可以共享测量值和硬件设置的捕捉、则会有所帮助。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试附加 PPC 3文件。 但不确定它是否正确插入。  

    e2e.ti.com/.../STIPA-testing.ppc3.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anuradha、

    我无法打开该文件。

    如果可能、您可以将设置的 ppc3和捕获直接发送到我的电子邮件:ivan.salazar@ti.com

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚通过电子邮件向您发送了文件和设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anuradha、

    我正在关注您的电子邮件主题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器