This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M 问题。

Guru**** 2563250 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/922711/tas5805m-tas5805m-question

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件: TAS5805

您好、先生、

我们使用 TAS5805M EVM、输入是单声道信号、但听不到输出声音。

如果输入是立体声、我们可以正常听到音乐 。

立体声输入或单声道输入之间是否有任何不同的寄存器?

谢谢、Ian。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    您使用什么来驱动音频输入。 您能否探测您的 I2S 信号以确认您在 SDIN 和预期时钟信号上看到数据。 我刚刚在 EVM 上测试了单声道/立体声、但无法重现问题。

    此致、

    Luis。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    您可以尝试这种单声道音乐吗? 我在 TAS5805M EVM 中听不到这种单声道音乐。

    您是否可以将单声道音乐和 ppc3设置发送给我、我们也可以在此处查看。 谢谢。

    e2e.ti.com/.../48k_5F00_mono.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    默认2.0配置用于(3频带 DRC 和 FIR 音频模式)。 我在 Audacity 中测试了立体声/单声道、并且刚刚测试了您的音频文件并能够播放。 您的客户使用的配置是什么?

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/Default.ppc3

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    客户需要使用96K 设置、您是否会尝试使用96K?

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    它也适用于96k。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我使用 PPC3内置播放器播放单声道音乐、但失败了、您知道会发生什么情况吗?

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    您能否尝试使用软件 Audacity 并创建立体声和单声道曲目、以查看您是否看到相同的问题。

    请注意、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我对 Tas5805的断电序列有两个问题、

    1. 将剂量配置寄存器配置为输出高阻态模式意味着关闭 I2C 时钟? (在 关闭 DVDD 之前,I2C 时钟需要关闭超过6ms。 )
    2. 在 DVDD 断电前至少6ms 禁用剂量 PDN? ( 在关闭 DVDD 之前,PDN 需要关闭超过6ms。 )
       我想 只需从拉低 PDN 或 将寄存器配置为输出 HIZ 中选择一个、   

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    是否有更新?

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    建议遵循此断电顺序以最大程度地减少噗声和嘀哒声、如果在拉低 PDN 之前未将输出配置为高阻态、则存在噼啪/喀哒声的风险。

    将输出配置为高阻态后、I2C 无需运行、因为您在将输出配置为高阻态后会立即关闭器件、因为您在将 PDN 拉至高阻态后

    此致、

    Luis