This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754:当 I2S 时钟停止时、PCM1754和 PCM1681#39;s 中量程电压漂移。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1681, PCM1754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/932022/pcm1754-pcm1754-and-pcm1681-s-mid-scale-voltage-shift-when-i2s-clock-is-halted

器件型号:PCM1754
主题中讨论的其他器件:PCM1681

您好、专业人士、

我的客户观察到 PCM1754和 PCM1681的以下行为。

当 BCK 或 LRCK 停止时、每个输出通道具有不同的中量程输出电压(观察到的2.3V~2.6V)。
此外、当 I2S 信号恢复时、该不同的中量程电压会转换为2.5V。
我听说当 BCK 或 LRCK 被暂停时、两个器件的输出都是中量程、但我们观察到每个输出之间的中量程电压变化。 此外、当 BCK 或 LRCK 被暂停时的中标度输出和零数据输入的中标度输出是不同的。
然后、我想了解以下几点。
・从 IC 设计的角度来看、这种变化是否预计会发生?
・除了持续提供 BCK 和 LRCK 之外、我们是否可以移除该电压漂移?

我期待着您的反馈。


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    这些器件上的 Δ-Σ 调制器(DSM)包含7个电流段。  为了产生中心电压(~2.5V)、DSM 将在每次打开3段和4段之间切换至每次平均3.5段。  当时钟信号突然停止时、输出很可能有3或4个段打开。  这意味着理想2.5V 与实际输出之间将存在一个差值。  如果时钟信号在器件输出一些非双极性零数据时停止、您也会看到这一点。

    因此、这种行为通常是预期的。  很难避免、但通常情况下、如果 SCK 是连续的、输出将保持在中标度、即使 LRCK 和 BCK 停止也是如此。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    很抱歉我迟到了。
    我明白了。

    谢谢、此致、
    Kazuki Kuramochi