This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2:有关输出功率和输入阻抗变化的问题

Guru**** 2380270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3128D2, TPA3126D2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/933843/tpa3128d2-question-for-output-power-and-variation-of-input-impedance

器件型号:TPA3128D2
主题中讨论的其他器件: TPA3126D2

各位专家、您好!

我有2个有关 TPA3128D2的问题。

第一个问题与输入阻抗有关。
数据表中仅显示了增益设置下的典型输入阻抗。 不过、我想知道 TPA3128D2的输入阻抗的最小值/最大值或变化。
请提供。

最后一个问题与输出额定功率有关。
下图是 TPA3128D2和 TPA3126D2的输出功率与 THD 的比较图。


似乎两个器件都可以支持几乎相同的输出功率。
然而、数据表的交流电气特性显示 TPA3128D2仅支持30W@21V 4 Ω 负载 THD10%、而 TPA3128D2可支持50W@21V 4 Ω 负载 THD10%。
那么、您是否会解释为什么图表和特征之间存在差异?

我很期待收到您的回复。


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Kazuki,

    输入阻抗容差为+-10%。

    第二个问题 TPA3128和 TPA3126的 OC 阈值是相同的、2个器件的差异是封装。

    TPA3126的顶部是散热焊盘、而 TAP3128的底部是散热焊盘。  

    因此、TPA3126可通过合适的散热器支持高功率。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我明白了。

    谢谢、此致、
    Kazuki Kuramochi