This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770EVM:TAS2770 EVM 上的音频不工作

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/914404/tas2770evm-audio-is-not-working-on-tas2770-evm

器件型号:TAS2770EVM
主题中讨论的其他器件:TAS2770

您好问题、

我已安装 PPC3和 Connect EVM。 还将扬声器分配为 TI 扬声器。

请找到连接的跳线设置图像。

但无法在 PPC3控制台中找到音频播放器、无法从 TAS2770获取音频。

配置和上电时-显示"加电时出错"。 -检查扣合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shubham、

    我们的团队将查看此主题并尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    是否可以单击右上角的 IRQ 按钮? 请告诉我们在那里触发的标志是什么。

    此外、您的 J6 (I2C-SEL)跳线是否已跳线? 如果您使用的是 USB 控制和音频源、则应将其打开。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    请查找以下详细信息。

    数据读取

    IRQ 读取

    现在设置中没有错误。

    因此、请帮助您在播放过程中输出声音

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shubham、

    我提到过的 I2C 跳线会怎么样?

    您是否尝试使用与 PPC3播放器不同的音频源? 您可以将 EVM 设置为默认播放设备并播放任何其他软件的音频。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    感谢您的支持、它正在工作、我已经针对不同的声音自拍进行了测试。

    我有一个有关该操作的查询-  

    即通过 USB 发送 MP3 (PCM 数据)、微控制器通过 I2S 将数据发送到音频放大器(TAS2770)

    PPC3控制台控制寄存器通过 I2C 发送到音频放大器。

    因此、我们将测量 SBCLK、FSYNC 和 SDIN 上的频率。 因此、我需要测量 PWM 输出 SPK +和 SPK -上的输出。

    但我在输出上获得固定频率差分电压。

    那么、什么是输出形式。

    例如。 100Hz 至1Khz 声音信号

    VBAT 为5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    如果原始问题得到解决、您可以开始新的主题。

    当音频播放时、输出 PWM 正在调制其占空比、频率是固定的。 您可以考虑 此应用手册中显示的调制方案

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器