This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101:未使用的输入引脚

Guru**** 2503395 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/917781/tlv320aic3101-unused-input-pins

器件型号:TLV320AIC3101

您好!

我的客户正在考虑使用 TLV320AIC3101。

关于未使用的输入引脚、它们通过寄存器设置"禁用"。

然后 、是否应通过任何电容器将未使用的输入引脚接地?

此致、

Kuramochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi、

    未使用的麦克风/线路输入应通过0.47uF 电容器连接到 GND。 为了可能节省一些成本、所有未使用的输入都可以连接到单个0.47uF 电容器。 这只是首选项、两者都起作用。  

    此致、

    Aaron