This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:寄存器配置

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M, TAS5754M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/927140/tas5756m-register-configuration

器件型号:TAS5756M
主题中讨论的其他器件: TAS5754M

大家好、

客户的 TAS5756MEVM 有问题。 现在、客户使用 TAS5754M 的寄存器配置(主要是第0页的内容)来配置 TAS5756M。 这是否正常?

此致、
罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Amy、

    建议使用 PPC2来唤醒 EVM 板、因为 TAS5756M EVM 与 PPCMB 板协同工作。 PPC 2可以配置 PPCMB 和 TAS5756MEVM 电路板。

    如果客户无法使用 TAS5756控制 GUI 访问 PPC2、请帮助指导他们注册 myTI 帐户、我可以授予对该帐户的访问权限。

    BR

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix、

    感谢你的答复。 很抱歉、我没有清楚描述客户的问题。 客户没有找到 TAS5756M 的寄存器映射、所以询问是否可以参考 TAS5754M 的寄存器映射。 请帮我确认。

    此致、
    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amy、

    TAS5754M 与 TAS5756M 具有相同的寄存器映射。

    BR、

    Alix Wan。