This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1861:TDM 模式

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1791A, PCM1861, PCM1863

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/917474/pcm1861-tdm-mode

器件型号:PCM1861
主题中讨论的其它部件:PCM1791A、 PCM1863

您好!

我们的客户正在考虑在 TDM 模式下采用 PCM186x 和 PCM179xA。

查看 PCM1791A 数据表时、支持 TDMCA 模式。
在这种情况下、需要2盘宽 LRCK。

e2e.ti.com/.../pcm1791a-TDM.pdf


需要 PCM1861数据表所需的单盘宽度 LRCK。
如果这些情况只是触发 LRCK 的上升沿、那么宽度无关紧要。
我们可以在同一 LRCK 上连接两个器件。
可能的解决方案吗?

e2e.ti.com/.../pcm1861-TDM.pdf

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki-San、

    PCM186x 系列中的双通道硬件控制器件不支持 TDM 输出、仅支持左对齐和 I2S。 由于 LRCK 上的默认占空比为50%、因此2 bck 宽 LRCK 不适用于这些器件。 但是、我相信这将适用于 PCM1863等软件控制的变体之一、它允许您使用1/256fs LRCK 为 TDM 配置输出。 我相信、在这种情况下、上升沿和1/256fs 周期都是必需的。  

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    感谢您的快速回复。

     

    我得到了您的建议、如果 DSP 可以提供特殊的 TDMMCA LRCK 模式、则 PCM1683可以与 PCM1791A 在同一 TDM 总线上使用。

    我们将验证函数以继续执行此项目。

     

    此致、

    Mochizuki