This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1742:EOL 计划

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1742, PCM1753

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/927206/pcm1742-eol-plan

器件型号:PCM1742
主题中讨论的其他器件: PCM1753

您好!

我们的客户正在考虑使用 PCM1742KE。 那么、对于 PCM1742KE、是否计划停产?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    我们目前没有为 PCM1742计划任何 EOL。  尽管如此、这是一款较旧的产品、已被成本更低、性能稍高的 PCM1753/4系列所取代。  PCM175x 系列器件体积非常大、将投入生产很长时间。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    感谢您提供信息。

    我知道。

    此致、
    加藤