This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3132D2:单声道模式输出功率

Guru**** 2969870 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3132D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/924722/tpa3132d2-mono-mode-output-power

器件型号:TPA3132D2

大家好、

我对 TPA3132D2有疑问。
在单声道模式下使用时、输出功率是否可以为30W (数据表第20页7.4.1)?

客户计划使用以下规格操作 TPA3132D2。

・PVCC = 12V
・RL = 8Ω Ω
・μ W 输出功率= 30W
・单声道模式

是否可以将 TPA3132D2与此规格一同使用?
我认为它可以在6.6 AC 电气特性描述中使用。

此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!  

    根据客户应用说明、TPA3132能够在8 Ω 负载、PVCC=12V 时驱动30W 的单声道模式。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    非常感谢。 感谢您的回答。

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:


    我很抱歉。 还有其他确认。
    客户规格中的最大输出功率是多少(PVCC=12V、RL=8Ω Ω、单二极管)?
    还是可以进行计算?


    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!  

    很抱歉、我之前计算了使用的功率误差负载阻抗。

    PVCC=12V、RL=8Ω Ω、单声道模式 在10% THD 下不能驱动30W。 THD 为10%时、驱动器容量为20W。

    您可以看到图15、8欧姆负载下的 BTL 数据。 单声道模式数据应是 BTL 模式的两倍。

    给我带来的不便、我深表歉意。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:


    我也没有查看数据表。
    我知道。 在下图中、它处于 PVCC=12V。


    是否有任何放大器可以满足客户规格?
    我希望您能告诉我有关该产品的信息。


    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!  

    似乎没有设备可以支持客户应用程序。

    它们是否可以将负载更改为4欧姆或将 PVDD 调整为高电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    很抱歉我在这里答复很晚。

    建议客户更换负载和 PVDD。
    感谢您的支持。

    此致、
    石田山