This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262:无法配置192kHz 采样率

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/909696/tlv320aic3262-unable-to-configure-192khz-sample-rate

器件型号:TLV320AIC3262

你好!

我有一个工作设置、即 TLV320AIC3262以32kHz 采样率对模拟音频信号进行采样。 然后以相同的采样率将信号输出到 I2S 接口、并由主机 CPU 进行处理。

我正在努力将采样率更改为192kHz、这是我的项目的一项要求。 我已更新时钟配置、将框架更改为 AIC3262App2x1x、并将 I/O 组件更改为 Dec1xIn、Int2xOut。 我设法获得适当的 I2S 输出速率、但我只会得到噪声。 这是什么原因?

下面是我的配置示例:

REG[0][0][1]= 0x01 ;reg (0)(1)(0x00 => 0) S/W 复位
REG[0][0][4]= 0x33 ;ADC_CLKIN = PLL_MCLK、DAC_CLKIN = PLL_MCLK
REG[0][5]= 0x00 ;PLL_CLKIN = MCLK1
REG[0][0][6]= 0x91 ;P=1、R=1

REG[0][0][7]= 0x18 ;P=1、R=1、J=24、D=576
REG[0][0][8]= 0x40
REG[0][9]= 0x02
REG[0][0][13]= 0x01 ;DOSR = 384 (MSB)
REG[0][0][14]= 0x80 ;DOSR = 384 (LSB)
REG[0][0][18]= 0x82 ;NADC 上电 NADC = 2
REG[0][19]= 0x88 ;mAdc Powerup mAdc =8%%if

(%prop (SampleRate)=192000)
REG[0][0][20]= 0x20 ;AOSR = 32
%endif

%%prop (同步模式)==1)
REG[0][0][11]= 0x02;NDAC = 2,分压器已关闭
%%ELSE
REG[0][0][11]= 0x82;NDAC = 2、分频器加电%endif


reg[0][0][12]= 0x88 ;reg (0)(0)(0x0c => 12) DAC 上电 MDAC = 8
reg [120][0][50]= 0x88 ;插值比率为8,FIFO =使能
REG[100][0][50]= 0xa4 ;抽取率为4,CIC AutoNorm =启用,FIFO =启用

...

Tomek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomasz、  

    您的 MCLK 频率是多少?  确保时钟设置正确。  

    -Steve Wilson