This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 满足产品要求的音频编解码器部件

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3140, PCM3168A, PCM1865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/914949/audio-codec-part-for-our-product-requirement

主题中讨论的其他器件:TLV320ADC3140PCM3168APCM1865PCM3168

我们正在为产品开发音频卡。 在该音频卡中、我们有两个系统。 一个系统具有模拟立体声输出、另一个系统具有数字输出(不是 TDM 的 I2S/PCM)。 我们希望将两个系统数据流式传输到我们的主机处理器(Linux OS)。

在模拟系统中、我们有6个差分通道(立体声)。 (VIN 1至6L)和(Vin 1至6R)。 这将总共12个 ADC 通道组合在一起。 我们希望通过 TDM 将所有这12个通道连续流传输至我们的 DSP/处理器(I2S)。  

在数字系统中、我们有6个串行端口(I2S)。 我们希望根据 TDM/2和 TDM/4或 TDM/4和 TDM/8设置、在一个或两个 TDM 通道上流式传输所有6个 I2S 通道。

有关更多详细信息、请查看以下图片。 您能否帮助我们根据我们 的要求选择合适的 TI 解决方案?

图像:1数字系统。 我们需要 TI 针对 图像中的绿色块提供的解决方案。

图像:2模拟系统。 我们需要 TI 的解决方案来实现映像中的绿色块。

期待收到您的回复。

谢谢

哈迪克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardik、  

    感谢您关注 TI 音频器件!  

    关于您的模拟系统、 我们提供了最新系列的 ADC TLV320ADC3140/5140/6140、这将是您的理想选择。  这些器件每个芯片具有4个通道、因此您需要3个器件来获得12个通道。  这些器件可以全部输出到一条 TDM 总线上、也可以选择菊花链、您 需要支持什么采样率?

    对于数字端、我们有具有3条音频串行总线的编解码器、但您需要其中3条编解码器才能获得6个 I2S 输入和1个 TDM 输出。  我不知道我们产品系列中的 I2S 至 TDM 聚合器芯片。  处理器团队可能有一些处理器可以执行此操作、但最好通过创建特定于该功能的新线程来处理。   

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Steve 的回复。

    我有几个问题、  

    1) 1) TLV320ADC3140/5140/6140这三种型号之间的主要区别是什么?  

    2) 2)在模拟系统中、我们有6个立体声通道、如之前的回复中显示的输入、总共有12个单独通道。 在 TLV320ADC3140的数据表中、它提到8个通道(如4个立体声通道)作为输入。 只能使用2个 IC 而不是3个 IC。  

    然后、我们的配置将是4条立体声线路、其中一条 TLVxxx、另一条 TLVxxxx 还剩下2条立体声线路。 是这样吗? 如果不可行、则意味着在这种情况下只能使用 TDM/4、而不能使用 TDM/8、对吧? 如果您认为我遇到了错误、请帮助我更详细地了解这种接口。 我们不是音频或 TDM 专家。

    我们的采样率要求不高。 48kHz/96KHz。

    3) 3)您还能评论 PCM1865、它也有4个通道作为输入、但我在数据表中看到、它仅提供 TDM4、因此无论您连接4个立体声输入、它都只需要2个立体声输入、总共有4个通道。 我们还检查了 PCM3168A、但它具有更多其他特性、这些特性将使设计更加复杂。

    关于数字系统、正确的是、我们必须考虑具有多个串行输入的音频处理器。 我将创建另一个有关它的线程。 不过、如果您能为我们提供最好的帮助。

    谢谢你

    哈迪克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hardik、  

    主要差异是基于性能。 ADC3140具有106dB 的基本动态范围、不具有动态范围增强器(DRE)。 ADC5140具有108dB 的基本动态范围和120dB 的 DRE 动态范围。  ADC6140具有112dB 的动态范围和123dB 的 DRE 动态范围。  请注意、如果需要96dB、则 ADC5140/6140在启用 DRE 的情况下仅支持2个96kHz Fs 的通道。  它们都具有4个通道@ 96kHz 的频率、同时禁用 DRE。  

    ADCx140器件支持多达8个数字通道(对于 PDM 麦克风)、但只有4个 ADC。  因此、每个器件有2个立体声对。  

    TDM 总线将受到 FS 和字长/时隙宽度的限制。  对于12个32位数据速率为96kHz 的通道、 所需的 BCLK 将为36.864kHz、超出了时序要求。  但是、如果它们在两条 TDM 总线上拆分通道、 则可以使用一个器件将 GPIO 用作 SDOUT2来完成此操作。  

    PCM186x 只有4个 ADC、 与 ADCx140相同。  每个器件2个立体声对。  PCM3168是我们唯一具有更多通道 的器件、但正如您所说、它需要其他设计复杂性。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、  

    PCM6x60-Q1何时可供用户使用? 我可以看到它有6个 ADC、器件处于预览阶段。 这款器件看起来更有前景、我们的设计中需要的器件更少、对吧?

    谢谢

    哈迪克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hardik、

    PCM6x60目前处于预发布状态、因为我们完成了汽车认证。  这看起来不错、我们希望尽快发布器件。 现已提供样片、我们希望在夏季结束前将其发布  

    话虽如此、 PCM6x60-Q1仅支持96kHz 的4个通道。  (与 ADCx140相同) 因此、如果您需要6个96k 通道、 ADCx140仍然是您的最佳选择。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Steve、

    我这边的最后一个问题是、

    将采样率从96kHz 降低到48kHz 或44.1kHz。 您认为 我们可以在 ADCx140中容纳更多通道吗? 或者、它仅取决于 IC 上可用的 ADC 数量。

    我认为 PCM6x60可以解决这个问题、因为它有6个 ADC 通道、但正如您所说的、在96KHz 采样率下、它与 ADCx140相同。 这些信息无疑有助于为我们的解决方案选择合适的器件。  

    谢谢

    哈迪克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hardik、  

    如果将采样率从96k 降低到44.1k- 48K、PCM6x60将支持6个 ADC 通道、 则 ADCx140总共只有4个 ADC。  它确实支持多达8个数字通道、但这适用于使用 PDM 数字麦克风的情况。  对于模数转换、有4个通道。  

    此致、

    -Steve Wilson