This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/DRV2700EVM-HV500:DRV2700EVM 的定制控制

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/934411/compiler-drv2700evm-hv500-custom-control-of-drv2700evm

器件型号:DRV2700EVM-HV500
主题中讨论的其他器件:DRV2700EVM

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

我代表我们的客户发布此帖子:

客户希望使用压电控制台下载中包含的 dll 在 C#中创建自己的控制程序。 有许多 dll,包括 HapticsFamily、HUSBHID 和 HapticsUserControl。 是否有这些 dll 的手册或文档? 如果不是、我应该使用哪组函数来连接和控制他们的 DRV2700EVM 板?

客户询问更多、但如果可以离线讨论?

谢谢、

Jonathan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    您能否通过电子邮件与我联系、以便在离线模式下讨论有关此内容的更多详细信息?

    谢谢你。

    (我将关闭此 E2E 主题、因为我们将通过电子邮件继续我们的对话)。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.