This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:TLV320ADC3140更改 PDMCLK 的问题

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/909347/tlv320adc3140-question-for-tlv320adc3140-to-change-pdmclk

器件型号:TLV320ADC3140

各位专家:

在我们的数据表中、我们说可以通过以下选项更改 PDMCLK、但我们在数据表中找不到该 P0_R31寄存器定义。 此外、我们尝试将 P0_R31_D[1:0]更改为0x01/02/03、但没有任何影响、PDMCLK 固定为3.072MHz。 您能否帮助检查我们如何更改此 PDMCLK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、  

    确保您的数据表是最新公开发布的数据表。  在我发布 SBAS993B 帖子时。

    它就在数据表中。  

    第0页、寄存器31 (0x1f)

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    明白了、谢谢。