This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1611:备选运算放大器

Guru**** 2522520 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1611, OPA1612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/909283/opa1611-alternative-opamp

器件型号:OPA1611
主题中讨论的其他器件: LME49990OPA1612

你(们)好

关于 此论坛文章、我还在用 OPA1611替换的电路中使用了 LME49990电路。 仿真显示出很好的结果。 我想知道是否有任何更好的具有更高带宽和更低噪声的运算放大器器件。 它无需引脚兼容。 °为-40°至85工作温度、+-12V 电源轨。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephan、

    OPA1611/OPA1612  可在 TI 的高性能音频运算放大器系列中提供出色的噪声/带宽性能组合。 您可以获得更高的带宽、但随后输入电压噪声密度 会增加。  输入电流噪声密度也是 一个因素、但当源阻抗较高时、通常情况更是如此。 如果源阻抗 较低、 则 OPA1611/OPA1612等双极输入音频运算放大 器将比 FET 输入运算放大器产生更低的噪声性能。

    请查看此 TI 音频运算放大器网页。 您可以向下滚动页面、比较音频运算放大器的电压噪声和带宽。 您可以按从最低到最高的噪声、带宽等顺序排列它们、并查看它们的比较情况。

    http://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/audio/products.html

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Thomas。