This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4811:数据表中的应用原理图。

Guru**** 2602555 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/926281/lm4811-application-schematic-in-datasheet

器件型号:LM4811

您好、先生、

请访问 LM4811数据表第16页的以下链接。

1-能否连接到上数/时钟和时钟引脚如演示应用中所示的触觉开关(而不是使用 I2C)?

2:是否可以在 CI、CS、CB、Co 上使用 SMD 陶瓷电容器、因为如果可能、数据表中没有说明(第5页)

每种类型的电容器都有其性能、但没有给出有效的答案。我只想使用陶瓷 SMD、因为它的尺寸很小、但数据表中并没有对它的性能做任何评价、而且大多数 TI 放大器在其参考设计中使用陶瓷。

谢谢。

此致、

m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M:

    1. 该器件不支持 I2C、您可以对 clk 和 up/dn 信号使用开关、也可以对 clk 信号使用振荡器。 数据表 第12页介绍了音量控制的操作
    2. 是的、通常建议使用陶瓷电容器。 请考虑电容器的直流电压降额、并选择 X5R 或 X7R 电介质材料。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    是否还有关于钽电容器的建议或我应该采取的预防措施?

    钽的性能是否会优于陶瓷?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M:

    钽电容器具有良好的 ESR 规格、但它们在许多地区不可用、因此通常使用陶瓷电容器或电解电容器。
    我认为钽电容器不会影响性能不佳、但未经测试无法确定。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器