This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:从模式下无音频

Guru**** 2528950 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/928698/tlv320aic3106-no-audio-in-slave-mode

器件型号:TLV320AIC3106

大家好、

我在从模式下使用 TLV320AIC3106、并观察无音频。 请提供同样的建议。

SoC 提供以下时钟

MCLK:12.5 MHz
BCK:3.125 MHz
LRCK:48.0 KHz

机器驱动器将 TLV 芯片配置为从模式、但只能听到一些噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Omji、

    能否提供原理图和寄存器转储以便我了解一下? 可能是器件配置不正确。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的回复经过一些调整后、我能够听到一些有噪声的声音。

    寄存器转储如下所示。

    # i2cdump -y 4 0x1b -f
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f
    00:00 00 aa 91 c0 00 0A 00 00 02 00 00 00 20
    10:20 ff 00 78 00 78 78 78 86 00 Fe 00 00 Fe 00
    20:00 00 00 11 c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8位
    30:00 00 00 0f 00 80 00 00 00 0f 00 00 00 00 00
    40:8B 0f 00 00 00 80 0f 00 80 00 00 80 00 80 08
    50:00 00 80 00 00 00 0b 00 00 00 00 00 80 0b DE 0c
    60:00 00 00 00 c0 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80:00 00 aa 91 c0 00 0A 00 00 02 00 00 00 20
    90:20 ff 00 78 00 78 78 78 86 00 Fe 00 00 Fe 00
    A0:00 00 00 11 c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8位
    B0:00 00 00 0f 00 80 00 00 00 0f 00 00 00 00
    C0:8B 0f 00 00 00 80 0f 00 80 00 00 80 00 80 08
    D0:00 00 80 00 00 0b 00 00 00 00 00 80 0b DE 0c
    E0:00 00 00 00 c0 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    有些时钟调整不正确,是否有工具为从机模式生成寄存器值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    请帮您调整寄存器值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Omji、

    它看起来 PLL 配置不正确。 您能否确认您使用 MCLK 作为寄存器102中指示的 PLL 输入? 如果是这样、当 P = 1、J = 48且 R = 2时、FS (ref)的计算结果为~589kHz、该值太高。  

    对于一个12.5MHz 的输入时钟、对于48kHz 采样率、PLL 系数可被设定为如下:

    P = 1

    R = 1

    J = 7

    K = 8600

    为了实现最低噪声、对于2MHz 以上的输入时钟、R 应该被设定为1。 由于 FS (ref)为48kHz、因此寄存器2可设置为0x00。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的建议。

    i2cset -y 4 0x1b 0x02 0x00 -f
    i2cset -y 4 0x1b 0x03 0x91 -f
    i2cset -y 4 0x1b 0x04 0x70 -f
    i2cset -y 4 0x1b 0x06 0x01 -f
    i2cset -y 4 0x1b 0x66 0x00 -f

    由于上述噪声、回放期间更新寄存器值会降低、但仍然会看到一些噪声。

    另一个观察结果是在机器驱动程序中设置编解码器时钟时、只有我看到'aic3x->SYSCLK'的 sound else 值为0。

    sRATE = params_rate (params);
    MCLK = 128 *速率;
    ERR = snd_soc_da_set_SYSCLK (codec_dai、0、MCLK、 snd_SOC_clock_in);
    如果(err < 0){
    DEV_ERR (card->dev、"codec_dai clock not set \n");
    退货错误;


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Omji、

    还可以发送原理图吗? 如果您愿意、我们可以通过私人消息来实现这一点。 如果是、请向我发送一个油炸请求、我们可以从那里获取。 这当然是可选的。 请随时将原理图发送到此处。  

    此致、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    在私人消息中共享原理图详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omji、

    由于我们继续通过私人消息进行讨论、我将关闭此主题。  

    此致、

    Aaron