This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC34EVM-K:PurePath 配置器

Guru**** 2813705 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC34EVM-K, TLV320AIC34, CC8530, PUREPATHCONSOLE, INA1650, DRV135, OPA2320, OPA320, TLV320AIC32, CC8520, TLV320AIC3204, CC2592, CC2590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/905857/tlv320aic34evm-k-purepath-configurator

器件型号:TLV320AIC34EVM-K
主题中讨论的其他器件: PUREPATHSTUDIOTLV320AIC34CC8530PUREPATHCONSOLEINA1650DRV135OPA2320OPA320TLV320AIC32CC8520TLV320AIC3204CC2592CC2590

我已经尝试使用这种所谓的工具数小时了、根本没有任何意义。 这些例子不是我需要做的。 您似乎无法在工具中动态更改所选的器件。 嗯、你可以、但它没有任何变化。 我搜索了一些有关使用 PurePath 的视频教程、但找不到任何视频教程。 我只是希望4线输入到4线输出端到端 我是否可以编写自己的代码来使用 code composer studio 配置器件? 然后使用 cc 调试器对其进行编程? 在我尝试使用的所有 TI 工具中、这款工具是最糟糕的。 帮助文件不起作用。 它只是显示您已经看到的内容。 工具中的内容很少、直观易用。 我是一名40年电子工程师。 我以前使用 TI BLE -4器件进行设计。 我已经设计了硬件、只需要软件。 我在 TI 网站上看不到有关这一点的有用说明。 如果您不希望我使用 TI 器件、这是一种帮助我进行选择的好方法。 我应该已经使用该工具开始我的设计、看看它有多糟糕。 有人帮助我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:  

    很抱歉您遇到了一些问题。  您能否说明您使用的是哪种工具?  您的线程标题提到了 TLV320AIC34EVM-K 、但该 EVM 不使用 PurePath Studio 或 PurePath 控制台。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    同意 Steve 的意见、即我们听到客户遇到这样的难题是不好的。 您能否澄清一下您购买了什么以及下载了哪些工具?  PurePathStudio (PPS)听起来就像您在使用、但 TLV320AIC34内部没有 mini-DSP、因此不与 PPS 交互。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、  

    我想再次与您联系、只需说我们致力于帮助您。 我们确实需要有关您使用的工具和器件的更多信息。  

    "PurePath"是 TI 商标、通常与音频产品和相关软件配合使用。  遗憾的是、在使用不同的器件和软件包时、这可能会导致一些混淆。 有4个软件包使用 PurePath 名称:

    PurePath Studio -(PPS)、用于对我们的便携式音频编解码器、ADC、DAC 和放大器中的 miniDSP 进行编程。  

    PurePath 控制台 -(PPC)用于放大器的智能放大器调优、最近还用于配置 TLV320ADCx140 ADC

    PurePath 无线配置器 -(PPW-CFG)、用于配置 CC85xx 系列无线器件。  

    PurePath 无线命令 器-(PPW-CMD)也用于 CC85xx 系列器件

    我个人最熟悉前两个(PPS、PPC)、 但我也使用过无线软件。  这些软件包都无法控制您在主题帖标题中提到的 TLV320AIC34EVM-K、 这就是我们需要更多信息的原因。  

    虽然我想说这些软件包是完美无瑕的、即使对于新工程师来说也简单易用、但现实情况是、其中一些软件包有学习曲线、而没有一个软件包是完美的。  话虽如此、我们仍可随时为您提供帮助。  我每天都会多次查看该论坛、我很乐意以任何方式为您提供帮助。  我负责 TLV320AIC34、并支持使用 PPC 和 PPS 的器件。  

    如果您需要有关无线产品的帮助、我可以帮助您与支持团队联系。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试使用 PP 工具、是的、它确实支持 TLV320AIC34、因为这是我在工具本身中选择的音频编解码器。 我将 cc8530与它一起使用;
    我不是白痴。
    我没有购买任何东西、直到我能够制定出潜在设计的各个方面。 根据我的经验、我为 Caterpillar 和其他公司设计了10多种产品。
    我曾多次使用 TI 产品。 早在2014年、我就使用 TI 器件设计了 BLE 密钥卡。
    我需要看到系统组件可以协同工作、部件可用、组件成本是多少、PCB 可以合理的尺寸和层数布局。
    它还可以在所有需要的条件下运行。 一旦可以将清晰的设计路径整合到概念中、就可以购买商品。 现在我不相信。
    从 PP 屏幕;
    [德州仪器 TLV320AIC34 -低功耗4通道音频编解码器

    默认设置(I2C):

    串行格式:I2S、16/24位、连续时钟、无重新同步、CC85xx 生成的 MCLK (不使用 AIC34 PLL)。

    A/B 输入:差分线路输入(L1)、输入音量控制的配置"固定偏移"应设置为+6dB。]
    我解释说、PP 工具生成的代码在 CC8530上运行、并通过 I2C 接口与4通道编解码器通信。 因此、我看不到编解码器本身内部所需的任何代码。
    但似乎需要对其进行配置。 此外、CC8530似乎是通过 SPI 接口对闪存进行编程的。 是否也可以通过 SPI 进行代码调试是另一个主题。
    如果我们同意术语、那么在我的案例中、由 CC8530和 AIC34 (以及支持无源组件)组成的所谓"主"单元将被设置为广播4个音频通道。  
    在我的情况  下、从设备还将包含第二组 CC8530和 AIC34 (以及支持无源器件)、然后以无线方式输出相同的4个音频通道。
    问题是、在 PP 工具中、此设置对我来说并不明显。 从设备似乎只能是四个通道中的一个或两个。
    我的器件上的另一个不确定因素是使用 CC8530上的音量增大、正向反向 IO 引脚。 我假设主设备和从设备上的名称相同。 IO 引脚的选择可分配给任何允许的 IO 引脚。 如果所选的主 IO 引脚发出低电平脉冲、则在经过一段时间延迟后、从器件上分配的同一引脚也会发出低电平脉冲。
    您能否就如何使用  PP 配置 CC8530和 AIC34以用于所需的4通道输入/输出做出评论?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工具图块是 PurePath 无线配置器1.4.2.38775

    无法在此论坛工具中附加图片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您提供更多信息。  我们认为您曾问过我们特定音频团队支持的音频软件、即 PurePathConsole 和 PurePathStudio。  Steve 正确地说、这些工具中不包含 TLV320AIC34。  

    虽然我们对无线配置器不太熟悉、但我们仍将与 CC8530团队联系、以便他们也能在这些问题上获得帮助。

    是的、您可以将图像附加到 E2E 论坛。  在编辑器中选择"插入/编辑介质"按钮、然后选择您的文件。  遗憾的是、当前不支持将图像直接拖放或复制/粘贴到编辑器中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我附加任何原理图或图像之前、此帖子是公开发布还是私人发布?

    我并不是说听起来很有敌意、当我第一次询问 TLV320AIC34EVM-K:PurePath 配置器时、我很激动、因为我在这方面挣扎了几个小时、但我觉得无法做到。

    我不知道 TI 有多个同名的软件程序/用户界面。 我不能因此而受到指责。

    由于 CC85xx 器件是无线音频收发器、因此它只是音频产品的原因。 但它也是无线的、因此也是无线的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    很抱歉、我对命名感到困惑、有时会被"PurePath Wireless"和其他也具有"PurePath"功能的音频 IC 混淆。

    我们正式仅支持 PurePath 无线配置工具中列出的应用角色。 这意味着我们仅支持2通道从器件输出。 您可能可以添加自己的应用角色以启用四个通道、我可以验证您是否可以在某种程度上设置这样的项目。  

    遗憾的是、我目前没有任何硬件可以用来测试这个、我只拥有立体声编解码器设置、这在测试4通道 Hack 时没有太大帮助。 我可以做的是为您提供我的自定义应用程序角色文件、假设您已获得测试硬件、您可以自行尝试。  

    附加到此线程的文件应放置在"application_Roles "内的安装文件夹中。 重新启动后、您应该能够在从器件上选择4ch 输出。 但是、正如我在上面提到的、我无法告诉您这是否有效或效果如何、因为我无法很快尝试。

     /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/s_5F00_4ch_5F00_output_5F00_satellite.ppward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 和文件。 我要去看看。  

    我看到 Qualcomm 具有集成音频编解码器的立体声蓝牙器件。  您知道 TI 正在开发的任何此类新器件吗?

    我尝试将两个文件附加到此邮件中。 但它看起来连接不正确。 一个是 PCB 布局的3D 图像、另一个是原理图。 因此、我不知道您是否有检索它们的方法。

    我对4通道编解码器的引脚分配有几个问题;我对通过 DRV135进入主器件的所有四个通道使用了线路1左右、Minus 和 Plus。 然后、我通过 INA1650使用左侧和右侧 LO 引脚实现从侧输出音频。 这看起来是正确的、还是可以?

    我应该如何处理所有未使用的麦克风输入、Din、单声道和 Line2输入? 它们是否可以保持浮动、或将其连接到 GND?

    谢谢

    e2e.ti.com/.../BLUE4ch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我不知道任何此类器件。 有几个示例说明了如何通过 BLE 流式传输音频(在本例中为语音)、但这些器件(cc26xx)也没有编解码器、并且只有 I2S 输出。

    很抱歉、我不是很熟悉这个编解码器或有问题的音频 IC、所以我实际上没有任何好的答案给你(这不会让我给你不好的建议)。 希望我之前的一些大学能够回答这些问题、因为它们与 CC853x 器件没有直接关系。 我主要关注无线技术、不想冒险给您关于如何使用编解码器的任何不好的建议。

    不过、通过查看原理图、我可以看到电路板上安装了两个 CC8530 (以及两个编解码器)。 您能否让我详细了解一下这些产品在实际产品中的使用情况? 我提出的原因是、在同一电路板上运行两个 CC853x 时需要考虑一些注意事项(我看不到您连接的型号、因此我不知道您的电路板实际上是什么样子的)。

    注意事项主要集中在时隙对齐、您可以在两个器件之间设置一个物理信号以保持 TX 和 RX 同步。 这样可以确保两个主器件不会彼此接近、因为这意味着您将到达其中一个主器件对着另一个主器件大声喊叫的位置、从而降低性能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是有关原理图的一些注意事项:

    1) DRV 连接看起来合适、但请注意、如果它们根据电源电压输出+/-7V 输出、则会通过对输入进行过压来破坏 TLV320AIC34。  在需要时、许多客户使用电压较低的单端分立式接收器、这些接收器由与 AIC34相同的模拟电源供电、以避免过压情况。  与编解码器的连接交叉、但看起来它们都已正确连接。

    2)  INA1650连接也看起来合适。

    3)  您正在将所有编解码器的 DOUT 短接至 DIN。  如果您打算控制 ADC 输出的 DOUT 信号之外的源的 DAC 输出、则需要数据表应用部分图中所示的 DOUT 和 DIN 单独连接。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)很高兴您注意到电压最大值问题。 我想、由于 DRV135需要最小+-4.5伏、因此5至7伏可以满足这些要求。 我想线路输入不会超过正常线路电平。 我查看了分立式运算放大器设计、但它们需要匹配的电阻器或引入的误差偏移。 AIC34输入端的串联电阻器和3伏齐纳二极管会怎么样?  

    3) 3)我有0欧姆电阻器、这些电阻器似乎会在每个 AIC34的 A 和 B 部分将 IN 短接至 OUT。 同一 PCB 将用作主机发送或从接收器。 通过填充一个或另一个0欧姆、我希望从 CC8530的角度接收或传输数据方向。 我无法解释任何其他配置的原因。 我认为、如果软件将 CC8530配置为发送器、则数据是 CC8530上的输入。 如果 CC8530是接收器、则反之亦然。 如果这种想法是错误的,请给我启迪。 CC8530上似乎有3个 ADX 引脚。 0、1、2。 我看不到正在使用的2个示例。 我在我拥有的任何数据表中都看不到对该接口的良好解释。

    您提到了在同一 PCB 上安装两个 CC8530的相关信息。 我计划在两者之间共享一个48MHz 晶体。 我是否需要关注某个问题?

    PCB 的宽度约为4.8英寸 x 2英寸以下。 该板为4层。 这是我第一次布置这样的电路板。 通常我为之工作的公司都有一个团队负责布置 PCB。 我使用了一种称为 KiCAD 的免费开源工具。 图像来自3D 查看器。 非常方便。 我不想填充这些标题。 可能是在孔中焊接导线。 并使用 Pogo 引脚进行编程。

    如果我走这条路、我可能至少需要有人焊接 BGA 和 CC8530。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供的注释。

    1) 一致认为通常不应存在过压情况、但如果 DRV 的输入过驱、或者在启动/断电时发生奇怪的情况、它可能会输出足够大的电压以损坏 ADC。  使用串联电阻器和一些钳位的解决方案是有效的。

    2)  从编解码器的角度来看、这些信息是有意义的、但需要 CC 人员的第二眼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在名为 SBAA265–2018年10月的 TI 网站上找到了一个示例电路

    它显示了使用 OPA320的单端到差分电路。 我发现双 OPA2320的价格是 DRV135价格的一半、我将需要.1%的电阻器、但仍然更便宜。

    OPA2320具有轨到轨输出、可在低至1.8V 的单端电压下工作。 这就引出了一个问题;我计划使用3.3V 电压为其供电。 但差分放大器反相侧的同相输入端与模数转换器的 M 输入端有一个基准电压。 示例电路由5伏电压供电。 因此、基准是它的一半。 我想、如果我的电路为3.3伏、我可以使用1.8伏电压为 AIC34上的 DVDD 引脚供电。  数字内核电压电源、1.65V 至1.95V。内核电压(DVDD)中是否有任何连接、电压大约为3.3V 的一半? DVDD 上的工作电流似乎很小。  

    SLAS538b 中的表5显示了;  

    CM 设置   建议的 AVDD、DRVDD   建议的 DVDD
    1.35V                2.7V 至3.6V                 1.65V 至1.95V
    1.5 V                 3V 至3.6V                   1.65V 至1.95V
    1.65V                3.3V 至3.6V                 1.8V 至1.95V
    1.8V                 3.6V                       1.95 V

    这似乎不是可供我使用的输出。 但是、PP 软件工具是否像文本中所说的那样对其进行了一些控制? 我假设它是一个 I2C 命令序列。

    我应该在3.3V 上提供电阻分压器、还是1.8V 足够接近? 3.3的一半是1.65。

    另外、不要忘记您对两个 CC8530彼此接近的评论。 我有几个中国制造的蓝牙收发器、我设置了3个套件、3对、每对6个套件。 并通过它们发送音频。 他们似乎互相同步,我有不同的音乐通过他们。似乎还可以。 它们不在同一 PCB 上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,另一个沮丧,我只是键入了一整套东西,它消失了。 这就是人生。

    您发送的工具更新代码可让我创建一个4通道卫星。 但没有用于倒带 FF vol 的 GPIO 选项。 即使没有范围扩展器选项、GPIO12至15也不可用。

    在 PP 工具中、第1行输入与第2行等的设置在哪里?

    在 PP 工具中选择某些内容后、您无法更改它们、您必须重新开始。 至少是我可以看到的。

    感谢您向我发送4通道文件、但我们如何才能使其正式?

    如果我花时间和金钱在这个项目的未来、我需要更有信心工具能够为它提供支持。

    我不会责怪您、但如果 TI 销售某个器件、用户需要该器件的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    文字的魔法消失是生活中的一种沮丧,我可以与之相关。

    至于 GPIO 选项、您需要选择哪些"远程控制"命令来使它们显示在 IO 映射中。 这在"用户界面"视图中完成、远程控制选择列表中应有一个小复选框。

    如果 IO 映射视图中未提供所有 GPIO、则意味着您的配置已设置为将其中一个评估平台作为 HW 引用。 如果转到配置视图(与选择应用程序角色的位置相同)、您将在底部找到"Hardware Platform"下拉菜单。 将其更改为"Custom design"可启用所有 IO 映射选项。

    至于"在工具中选择第1行与第2行"、您能否详细说明您将要做的确切事情? 如果您引用 AD0/1、则会在音频流视图中选择此选项、您可以在该视图中将逻辑通道绑定到音频 IO。

    在我与你分享的4ch mod 中,不可能将其变为"官方"(抱歉)。 该工具目前的内容是官方支持的内容、旨在涵盖最常见的用例。 除非有很大的市场机会、但充分核查的资源使其成为"官方"、否则这种情况很可能永远不会发生。  

    也就是说、支持并不直接限于工具中的这一预定义选项集。 它只是为您提供了一组 TI 所说的"开箱即用即可正常工作"。 仍然可以根据您自己的需求调整设置(以4ch 角色为例)、但代价是您必须自行验证性能、而 TI 不保证任何经测试的数字。 我们(I)可以在 E2E 上为您提供有关如何实现此目标的支持、但我无法真正影响任何有关 PP 工具未来开发的决策。

    在设计注意事项中、将两个器件放在同一电路板上彼此靠近、这是可以的、但在这种情况下、您应该实际使用主/从计时信号。 假设这是共存性改进、您可以不使用它、但由于两个无线电发生漂移、TX 和 RX 对齐、您可能会遇到性能问题。 对于使用同一个晶体驱动两个晶体、我不建议这样做、因为相关器件正在驱动晶体。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您为此提供的个人帮助。 因此、我足够大胆地猜测我的设计/产品创意中没有竞争对手? 如果没有其他人在询问我做什么?

    您;对于"在工具中选择第1行与第2行"、您能否详细说明您的具体目标? 是的、

    我的假设是、在我的情况下、CC8530作为 I2C 主器件、可能在复位后向从器件 AIC34写入命令。 AIC34具有许多选项、如麦克风输入、偏置、线路1 (引脚;J10、J11、 J10、J11、K10、K11、K8、 K9)、 线路2 (引脚;E10、E11、F10、 F11、G10、G11、H8、H9)、 必须对其中的哪一个执行什么操作进行一定的控制。 (9.3.18音频模拟输入)我假设它是通过 I2C 进行的、可通过 CC8530中的 PP 工具进行编程。 我希望 PP 工具能让用户在编解码器中定义设置。 如果我错了、那么如何定义这些引脚? 我使用的是第1行、因此我需要打开它们、关闭第2行。 我没有使用耳机或其他东西、因此我需要关闭它们。 编解码器中有很多用于各种类型的寄存器设置。 (表5。 模拟输出共模建议设置)-如何设置、所有设置均来自 SLAS538B–2007年10月–2016年11月修订版。 编解码器中必须设置127个寄存器。

    SLAS538B 文档中的"9.5编程"
    9.5.1数字控制串行接口
    TLV320AIC34完全由寄存器控制、寄存器映射与低功耗立体声音频编解码器 TLV320AIC3x 和 TLV320AIC310x 软件兼容。 以保持与的最佳软件兼容性
    立体声编解码器、四通道 TLV320AIC34的寄存器配置分为两个独立的 I2C 从器件
    包含单独地址的器件、每个地址用于访问控制的两个通道的寄存器
    编解码器和相关的输入和输出。 器件的两个分区用模拟和表示为 A 和 B
    数字输入、输出和相应命名的内部块、以_A 或_B 结尾 两个 I2C 地址是
    也分别表示 A 和 B、它们用于控制相应命名的信号和内部块。

    我;好的、这些 A 和 B I2C 总线在哪里? 我只看到一个。   然后、必须使用 ADDR_A 和 ADDR_B 来确定写入哪一个或哪一个 B 侧。 CC8530是如何控制它的?

    否则、其他一些处理器需要将所有设置命令写入 TLV320AIC34。 这正是我们的目标吗?

    您;AD0/1、这是在音频流视图中选择的   

    我;是的、我看到了那个、并与它一起玩过。

    在设计注意事项中、将两个器件在同一电路板上彼此靠近...

    我仍然有点困惑。 但为了确保我们位于同一页上、在我向您发送图片时查看其中一个8通道电路板、整个电路板要么发送8个音频通道、要么接收8个音频通道。 发送端还发送回卷、FF、音量信号。

    cc8530数据表显示晶体引脚能够在引脚21上接收时钟。  晶体振荡器引脚输入或外部时钟输入(48MHz)。

    另一个问题是整体系统延迟。 如果整个端到端音频的延迟超过~30mS、这可能是一个问题。   

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    有几件事需要考虑、因为您的想法是独一无二的、我可以诚实地说不出来。 我想说、只是从空气中挑选一些东西、用例通常更多地是远程扬声器/麦克风。 这意味着您通常有一个(或两个、用于8个通道)主器件发送到多个从器件、其中每个从器件都是自己的物理扬声器。 “声桥”应用程序是有效的,我认为它不是这些设备最主流的用途:)

    好的、现在很明显您的问题是关于器件配置的。 这也可以通过 PP 工具完成、您可以根据自己的需要自由更改设置顺序。 为此、您首先需要在音频接口视图中将"Custom Setup"设置为"Enabled"。 这将启用另一个视图"音频设备自定义"。 在此视图中、如果您首先单击"将所有序列设置为默认值"、则会使用用于设置器件的默认配置填充视图。  

    您可以根据需要更改这些视图。 配置分为几个与器件状态相关的部分/转换。 例如、将中的"关闭"更改为"采样率开关"、将"有效"更改为"低功耗"。 有转换与 PP 器件相关、而不是与编解码器相关。 例如、"Off to SR-Switch"是 PP 器件启动、涵盖了编解码器的大部分基本设置。

    关于电路板布局问题、我的反馈与协议有关。 无论电路板在音频方向上是 TX 还是 RX、无线电协议都将是双向的。 这就是为什么 SYNC 对于确保主器件不会发生漂移(这仅适用于主器件侧)很重要、因为它们的最佳选择是同步执行 TX 和 RX。  

    您很可能会使用外部时钟源驱动两个 CC8530、您特别提到了使用晶体、该晶体(很可能)也不起作用。 使用外部时钟时、通常假定缓冲振荡器能够驱动一个或多个输出。 即使假设我们可以将其中一个器件设置为"驱动器"、而另一个器件仅接受晶体的输入、晶体上的额外负载也可能会导致问题。  

    对于音频延迟、这由主控"音频流"视图下的"音频延迟"决定。 默认值通常为2048个样本(最大值)、其旁边会给出以 ms 为单位的延迟(该延迟因使用的采样率而异)。 您可以通过减少样本来降低延迟、请注意、这样做会影响您的网络稳健性。 基本上、较小的采样缓冲器可降低延迟、但代价是没有额外的空间来从可能的无线电问题(丢包等)中恢复。  

    最后、最终的网络性能取决于多个因素、其中大多数因素归结为处理通信错误和恢复所需的时间:

    *网络中的从机数量、在本例中、我假设您只有一个、您不能真正降低。

    *要发送的通道数/数据数。 从逻辑上讲、发送更少的数据意味着有更多的时间进行校正

    *样本缓冲区大小。 较大的缓冲区意味着您有一个较大的恢复窗口、而不会出现音频下降。

    *数据速率和协议(在您的情况下、它们应该是默认值、即2Mbps 和"B"协议或更多单声道/麦克风功能。  

    *静音前音频"淡出"。 如果关闭了缓冲器插槽、则会为您购买一些额外的缓冲器插槽、但如果您实际上有音频降、则可能会以"噗"声为代价。  

    *多个主时隙对齐。 基本上、我之前所说的是、通过对齐 TX 和 RX 操作、确保主器件不会相互"大声"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪的事情。  TI 网站上不再显示 TLV320AIC34。  TLV320AIC32确实可以。

    这意味着什么? 只需查找数据表、就无法找到它。 即使 DigiKey 网站链接也不起作用。 DigiKey 仍然会列出器件。

    https://www.ti.com/audio-ic/converters/codec/products.html#p92=1;8&p1340=I2S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这是产品搜索中的错误。  该器件仍处于激活状态、是4通道输入/输出编解码器的最佳选择、因此它肯定不会进入任何位置。   

    这是产品文件夹的直接链接。   

    https://www.ti.com/product/TLV320AIC34

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我期待 TI 网站的一些奇怪之处。 但它似乎很奇怪。 感谢您的链接。

    我在 PP 工具中找到了 I2C 协议。 看起来我可以设置编解码器行为、打开/关闭等。 为了详细说明我在这一 I2C 交易中的观察结果、似乎为一个双通道编解码器设置了工具中弹出的"Default"命令。 因此、我猜我将有一些编码用于4通道1。 我有 I2C 方面的经验、并且我了解编码。 因此、它看起来不应该太难弄清楚。 我可能需要经历几次迭代、然后才能使用硬件。

    由于您修改并向我发送了该脚本、您还能想到其他异常吗? 该工具是否会为4通道编解码器创建合适的.hex 文件?

    主从配置都位于一个项目中是否有任何特殊原因? 是更容易前后查看它们。 我制作了两个项目、一个用于主项目、一个用于从项目。

    我确实找到了一个50ppm 的小型振荡器、现在在原理图中就有了。 我放置了33欧姆串联电阻器、每个目的一个(cc_8530)、然后匹配走线长度。 我还确保在该运行过程中 GND 返回没有间隙。 对于电阻器的值、我现在不知道振荡器的输出阻抗。

    一些差分线路似乎可以使用单端。 这是一个质量要低得多的音频信号吗? 使用差分转单个外部组件是否值得?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    很难说、我自己无法尝试、因为我缺少硬件来尝试、这意味着我无法判断它的运行程度。 我不确定是否已为4通道从器件检查时序(从器件需要准备对主器件的响应)。 如果它正常工作、我不会感到惊讶、但网络性能(读取范围)会受到潜在的影响(正如人们在将可用 BW 拆分成更多节点时所期望的那样)。 我觉得您已经拥有 AIC34开发套件了、是这样吗? 如果是这种情况、您还拥有 CC8530套件吗?

    在同一个项目中同时使用主设备和从设备确实是一件方便的事情。

    我想进一步扩展板上的时序主线、以确保它们保持同步。

    至于差分线路问题、我认为这是针对编解码器的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    编解码器上的线性输出引脚实际上只用于差分输出操作。  如果您需要专用的单端输出、请考虑改用 HPOUT 引脚。

    我们在一两天前遇到了一个相关问题、AIC34主管回答了:

    https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/908164

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有 TI、BT 硬件。 我看到有用于4通道编解码器和4通道收发器的评估板。 我在这4/8通道线对线理念上的第一个尝试是根据数据表进行概念化、并了解需要什么编译器来处理软件。 我在产品设计方面有足够的经验、可以构思是否有可行性。 如果我不能完成第一阶段、我不会花钱。 然后、如果它看起来可行、那么我可能会考虑评估板。 但我希望主从端、这样成本就会翻倍。 我想这大概是600美元。 然后、如果我进行了自己的布局并通过计划进行了深思熟虑、与您(专家)进行了交谈、我可以将相同的实际硬件用于我自己的目的。 我有 PC、频率计数器、示波器、DMM、工作台电源等 此时、我可能只需要使用自己的电路板布局。 我现在已经退休了,但还没有死。 我希望这不会影响您对我的帮助。 如果出现这种情况、我可以销售此产品。 也许不是 Caterpillar 的产量、而是销售额。 谁知道、一家更大的公司可以购买我的想法。

    时序主线路是什么?  下面是我找到的所有内容;第五个 FW 版本(FW 1.4)增加了对协议主时隙同步、频率规划和专有远程控制/自定义 USB HID 报告的支持。 除其他外、这使得下列新应用成为可能:多协议主系统、例如包含多个 CC8530的基站、以提供更多协议、从器件和/或音频通道(CC8530/CC8520)、这在哪里解释?

    我还假设 cc8530将完全能够通过 I2C 接口配置 AIC34。 我希望针对4个通道的全部 I2C 命令不会过度填充 cc8530中的 ROM。

    至于在存在其他 BT 器件的情况下工作、我假设以下要点是正确的;通过多种技术实现出色的稳健性和共存性

    至于差分线路问题、我认为这是针对编解码器的吗? 是的、我可以保持差异、只是好奇。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    无论 E2E 是定制设计的硬件还是评估套件、我们都能尽最大努力提供支持。 我问的原因只是想看看你是否有机会尝试一下,因为我自己没有机会尝试一下,直到我能够再次回到办公室(这对目前的情况不清楚)。

    对于时隙对齐、您可以在 PP 工具的帮助部分(F1 (打开帮助)-> Project Panel (项目面板)-> Advanced Option Panel (高级选项面板))中找到良好的摘要。 实际上、这意味着将一个设置为"时序主控器"、将另一个设置为"时序从控器"。 这将在映射表中为您提供额外的 IO、"时隙对齐控制输出/输入"。 然后、只需将主器件的输出与从器件的输入相连。

    我需要检查 I2C 命令列表的任何实际数字、但我不会认为这是一个问题、因为闪存中很可能有足够的余量来显示非常大的 I2C 命令列表。

    共存始终是一个棘手的问题、而简短的答案是肯定的、该器件应该能够与其他采用不同技术的网络共存、但这一切都取决于您操作器件的确切性质。

    例如,在 BLE 设备旁边喷爆 WiFi 路由器可能会导致问题,即使它们尽力避免彼此之间的通信,这会导致协议共存的其他主题:)

    我认为您所寻找的更像是"空中有其他网络"、而不是"我在高功率2.4 GHz WiFi 路由器上堆栈"? 在这种情况下、您可以在《CC85xx 系列用户指南》中找到有关协议在跳频等方面所做的工作的信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道你不知道我的背景,我也不知道你的背景。 所以我写的任何东西我都不想听起来像一个懂的人,因为我不知道。 但我还不理解你说过的任何东西。 唯一的问题是有关器件的详细信息、器件特有的交互规格以及在何处找到它们。 这是我寻求的信息。 我在某种程度上熟悉 EMC 测试和射频。 尽管有时试图从产品中消除某些射频发射、但这似乎是一种神秘的感觉。 我已经在消声室、现场测试场地/在这些场地度过了数天。 我必须进行辐射、易感性测试和静电测试。 电源交叉测试、电源浪涌/突发、UL 等 我在罗克韦尔和韦斯特尔的几年中。  Cat 在伊利诺伊州皮奥里亚设有自己的 EMC 工厂。 从 TI 专家的角度来看、我在 Caterpillar 的工作非常出色、他们提供了有关各种 TI 产品和工具的半天或全天课程(也有其他供应商)。 我们在 TI MSP430上度过了一天。 我还参加了一个名为 Henry OTT 的人提供的为期3天的培训课程。 本演示的主题是接地和屏蔽。 我有来自课堂的书籍。 对天线的好坏有很多实际的解释。 皮肤效应、正确的信号布线匹配、端接。 尾纤等 我必须亲自与一些代表合作。 我必须仔细检查名片以记住他们的姓名。 但他们的访问可能是通过 Avnet 或其他分销商安排的。 一名 TI /app 工程师在2014年左右帮助我处理了蓝牙密钥 FOB 的代码。 我想我们使用了 Code Composer Studio。 我使用 TI RFID 玻璃器件和能量检测器电路进行了设计工作。 在佛罗里达州、我在迪士尼动物王国工作了一年。 Kilimanjaro Safari 车辆使用相同的 TI RDFID 器件。 我在这一年的大部分时间都在《河流之光》(Rivers of Light)景点工作。 当然、我在 Cat 工作、有机械人员、PCB 布局人员、电源人员、项目负责人、负责处理会议和购买物品。 我负责处理所有电子产品。 我捕获了原理图、研究了器件的电源要求、电压、时序、温度、可用性等 毋庸置疑、我现在可以为这个设计完成所有这些任务。 我在2015年底离开了 Cat、因为他们的一年过得非常糟糕、他们为我提供了一笔离职偿金。

    顺便说一下、我开始使用这款新的勇敢浏览器。 它似乎默认会阻止每个网站。 这包括 TI。 这就是我在另外一天找不到编解码器规格的原因。  

    昨天我认真地想、在进入8个通道之前、我可以先进行更简单的设计。 因此、我想将 CC8520与 PP 工具 TLV320AIC3204支持的立体声编解码器结合使用。 该编解码器不是 BGA、而是一些 QFN 封装、我可以将其与 CC8520一起焊接。 但中心焊盘可能会在两个器件上都造成问题。 也许我可以在焊盘的 PCB 上有一个稍大的电镀孔、并将焊料流过该孔。 我已经了解到使用小型烤面包机在家里焊接类似这样的部件。 小心不要过度烹饪设备。 也许我可以使用0603分立式部件将 PCB 布局在两层。 它可能允许布线穿过器件中心。  TLV320AIC3204似乎具有差动线路输入、但具有单端线路输出。 也许这个想法可以使我的开支保持在200美元左右。 也许我可以从中学习一整套知识。

     我不打算在路由器的英尺范围内使用该产品。 带 BT 的手机可能位于该区域的英尺内。

    您处于什么状态? 大多数类别 销售代表/销售代表不在芝加哥或圣路易斯 路易。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢分享、与您的经验相比、我有几年时间赶上进度。

    至于设计、虽然我认为双层设计是可行的、但根据原理图布局、实现良好的布局可能很难。 一个前提条件是建议独立滤除器件的 VDD 和 VDDIO 输入。 这基本上意味着您有2-3个导轨可以绕过、并非所有导轨都方便地彼此靠近。 简而言之、2层设计的棘手部分(如果您问我)是在不影响最佳 GND 返回路径和 GND 平面尺寸的情况下完成电源布线。

    我建议您采用4层设计、即使在设计更简单的情况下、您可能正在构建、也可能不会构建。

    此外、如果您要考虑在 CC85XX 之外使用范围扩展器、我建议查看 CC2592、而不是工具中提示的 CC2590/91。 "92"是对这些内容的较新的考虑、也应该与 CC8530良好配合使用(在我的私人项目中使用)、使用90/91版本进行设计绝对更容易。 作为"pro"、除了使用 CC85XX 器件外、使用范围扩展器还可以轻松实现射频线路的差分至单端转换。

    无论您是否决定采用较小的测试设计、我都建议您查看哪些 IC 可以从 TI.com 获得低成本样片(如果您尚未检查):

    https://samples.ti.com/store/samples/en/?site=samples&clear=true

    我自己完成了几个 CC8530器件专用设计、整体设计相当简单、可以启动并运行(但除了 CC8530、我一直使用范围扩展器)。 对于 QFN 封装(至少在家中)、我主要是热气枪类人员。 我一直在使用 OSH Park 服务(美国制造公司)进行 PCB 设计、我发现这些是小型电路板原型设计的理想选择、它们的4层堆叠也符合您获得的规格、价格合理(从业余制造商的眼中看)。

    我看到过不同的 DIY "回流"烤箱等、但由于您可以获得一个爆震品牌 SMD"返修热气枪站"现在超级便宜、如果您不想尝试使用烤面包机、我通常建议您使用热气方法。

    至于我的位置、我在挪威的奥斯陆办事处工作。 至于浏览器,现在已经是一天了,这基本上正在成为自己的科学。