This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2008D2:TPA2008D2 OCP

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2008D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/926679/tpa2008d2-tpa2008d2-ocp

器件型号:TPA2008D2

大家好、我的客户遇到了以下问题:

当3.6Ohms 扬声器连接到 TPA2008D2器件的每个输出端(每个通道一个)、音量设置为60%及以上时、它们会看到扬声器发出快速声音、但随后会快速关闭。 一旦发生这种情况、在关闭显示器电源之前、无法通过显示器/扬声器播放声音。

问题:

  1. 它们已切换到将两个扬声器串联并使用 TPA2008D2的一个输出驱动它们。 您是否发现此问题?  这可能解决了我们的问题、但他们收到了一些可能相关的间歇性问题报告。
  2. 我们可能会遇到 TPA2008D2的短路保护电路。
    1. 跳闸该短路保护的电流电平是多少?
    2. 短路会触发保护的持续时间有多长?
    3. 是瞬时跳闸还是过流需要持续一段时间?   
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    由于您必须循环通电、这确实是短路保护、而短路保护又是基于电流的。
    遗憾的是、我们没有具体的数字或有关保护工作原理的详细信息、但它很可能与其他 TPA20xx 器件类似、后者是2.3A~4A、具体取决于 VDD、而且它也很可能瞬时工作。

    串联连接两个扬声器意味着对流过其中每个扬声器的电流(以及功率)进行分压、并增加负载阻抗。
    对于这种放大器、我看不到任何问题。
    根据所播放的信号、3.6欧姆扬声器的阻抗可能会降低、从而导致器件触发其保护。

    如有任何疑问、请告知我。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器