This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC34:256时钟模式

Guru**** 2523200 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC34, TLV320AIC32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/925063/tlv320aic34-256-clock-mode

器件型号:TLV320AIC34
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC32

您好!

我的客户使用 TLV320AIC34作为256时钟模式和从器件(时钟输入)。

在本例中、我们需要设置任何寄存器吗?

尽管在下面的数据表中提到了"如果选择256时钟位时钟模式"、但我找不到这样的寄存器。

此致

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    寄存器9、位 D3控制位时钟速率。 在该寄存器中、有两个选项:连续传输模式和256时钟模式。 这些模式仅在器件在主器件中运行时使用。 在256时钟模式下、器件将每帧发送256位时钟周期。 另一个选项是连续传输。 在连续传输模式下、器件将仅发送最少数量的位时钟来传输音频数据。  

    请注意、如果客户希望使用其中一种模式、则编解码器需要充当主器件。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron - San、

    感谢你的帮助。

    我的客户要求 TLV320AIC32是从模式、BCLK 长度为256位。

    在这种情况下、它们是否需要设置任何寄存器?

    或者、如果 WCLK 长度为256位、是否可以实现以下结果?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    在受控模式下、BCLK 和 WCLK 是器件的输入。 主机处理器将需要向器件发送这些时钟信号。 默认情况下、器件处于从模式。 请注意、WCLK 需要为1/fs。

    例如、如果选择48kHz 的 fs、为了向器件发送256位时钟、WCLK 应为48kHz、并且需要12.288MHz 的 BCLK 频率。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron - San、

    这是否意味着在从模式下不需要设置寄存器、对吧?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San、

    没错。 在从机模式下不需要该寄存器、也不需要设置该寄存器。

    此致、

    Aaron