This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2500:需要具有 I2S 接口的麦克风放大器

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3052A, TAS2505, TLV320ADC3101, TLV320AIC3107, TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/911079/pga2500-need-microphone-amplifier-with-i2s-interface

器件型号:PGA2500
主题中讨论的其他器件:PCM3052ATAS2505TLV320ADC3101TLV320AIC3107TLV320AIC3100

您好!
是否有任何具有 I2S 接口的麦克风放大器?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    我认为您可能是指 PCM3052A。  

    我们的精密运算放大器应用团队不处理此特定部件的支持。   

    https://www.ti.com/lit/ds/sles160/sles160.pdf?ts=1591209719794

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 在一个具有 I2S 连接的芯片中、是否可能有麦克风放大器+扬声器放大器(如 TAS2505)?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    我想您可以使用 TLV320ADC3101等音频 ADC。 我正在向 DC-PADC 团队寻求更多详细信息或其他建议。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、  

    TLV320AIC3107具有麦克风放大器、立体声 ADC (用于 I2S 输出) 和立体声 DAC (用于 I2S 输入)以及1.8W 放大器。  

    还有 TLV320AIC3100或 LM49352。  如果您只需要麦克风放大器、而不需要 ADC、则所有这些都可以正常工作。  

    -Steve Wilson