This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:SPKPVDD 和 IOVDD 的斜升序列

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/932997/tas2505-ramp-up-sequence-of-spkpvdd-and-iovdd

器件型号:TAS2505

您好!

我们的客户面临类似问题、请询问以下问题。
它们希望先为 IOVDD 供电、然后 SPKVDD (H 桥)跟随。

您是否发现任何问题?

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mochi、

    我们不建议在 SPKVDD 之前为 IOVDD 加电、因为它可能会导致器件出现错误行为。

    如果可能、您能否提供有关客户和电路原理图的详细信息? 您能否提供客户正在使用的电源序列图?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

    感谢你的答复。

    我们要求客户提供 电源时序的详细信息。

    我可以向您发送私人邮件吗?

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mochizuki San、

    是的、您可以通过 e2e 聊天联系我。 我很高兴通过一封私人信息继续提供支持。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.