This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101-Q1:数字麦克风输入的基准寄存器设置

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/916733/tlv320adc3101-q1-reference-register-setting-for-digital-mic-input

器件型号:TLV320ADC3101-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV320ADC3101

大家好、

您能否为我在下面的用例提供参考寄存器设置?

我尝试将数字麦克风连接到 TLV320ADC3101、并在 BCLK=3.072MHz 时输出 I2S。

数字麦克风是单声道 PDM 输出。 采样边沿:下降边沿

我想知道上述用例的所有相关寄存器设置。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinji、  

    您是否正在使用 EVM?  或您自己的电路板。  如果您自己的电路板、MCLK 频率是多少?  您希望 PDM_CLK 的频率是多少?  

    我假设您的 FS 是48kHz?  您是否了解过 EVM GUI 软件?  

    此致、

    -Steve Wilson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我正在使用连接外部 EVM 和 MCU 的 EVM。 外部 MCU 发送 BCLK 和 WCLK、然后从 DOUT 接收数据。

    我正在查看 EVM GUI 软件、但不确定我的设置是否正确。

    因此、我希望具有基准设置。

    我向您发送了单独的电子邮件、以了解 Excel 文件中的更多详细信息。 可以在离线模式下进行讨论吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新吉

    这是 ADC3101的数字麦克风示例文件夹。  我不确定您的 MCLK 是什么或您所需的 FS... 希望这对您有所帮助。  

    -Steve e2e.ti.com/.../Digital-Microphone.zip