This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4952:电源旁路

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/927202/lm4952-power-supply-bypassing

器件型号:LM4952

大家好、

我对电源旁路有疑问。

LM4952数据表显示、电源旁路需要10uF 钽旁路电容器。
我认为这是因为相补角。


这里的问题是、是否可以使用电解电容器而不是钽电容器?
如果是、您能告诉我电解电容器的建议 ESR 值吗?

此致、
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nomiyama-San、

    钽旁路电容器的建议是这种电容器具有较低的电容降额响应。 LM4952对电压变化很敏感、电容的任何变化也可能影响信号的噗声/嘀哒声响应和稳定时间。

    如果您想使用陶瓷电容器、您必须注意降额响应不会降低 LM4952将使用的电压和温度范围内的电容电平。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.