This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:ADC3101多通道问题

Guru**** 2521920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/917312/tlv320adc3101-adc3101-multichannel-issue

器件型号:TLV320ADC3101

尊敬的专家:  

根据 ADC3101手册、我知道这个芯片可以支持6个模拟输入、这是否意味着我可以同时连接6个微音通道?  

DSP 是否可以支持这样的应用?

在 PPS 软件中、似乎不支持多通道处理流程、因为没有此类组件?

如果是、您是否有使用 DSP 的建议、因为现在我们有一位客户希望从6个方向监控声音、我不知道这是否合适

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    wxyxiangyang、  

    ADC3101支持2个 ADC 的6个模拟输入。 因此、您可以同时连接6个麦克风、但必须以某种方式将它们汇总到2个 ADC 通道。  

    如果您需要更多通道、请考虑使用 PCM186x 或更高型号的器件、我们的新 ADC3140。  

    此致、

    -Steve Wilson